This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:连接负载时 TPS23734会发热

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414052/tps23734-tps23734-heating-when-connect-the-load

器件型号:TPS23734

工具与软件:

您好!

我制造了一个使用 TPS23734 IC 电路的电路、它正完美地获得12V 电压。

在  TPS23734 IC 达到大约50-55°C 的温度3-4分钟后、任何人都能提供停止加热的解决方案。

 

以供参考。

谢谢e2e.ti.com/.../POE_5F00_Circuit_5F00_TPS23734.pdf

Sandeep Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    PD 应用程序专家 Diang 不在办公室,请预计他的答复会延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您发送编修! 以下是可能导致 TPS23734发热的情况。  

    1. Q3是否安装在设计中?  FQP13N50CF 看上去不适合于 PoE 设计。 驱动 FQP13N50CF 可能需要 TPS23734提供更高的功耗。  您可以安装 SI7898DP-T1-E3和 DNP FQP13N50CF。  

    2. 使用了三个0402电流电阻器。 建议使用一个或多个更大封装尺寸的电阻器。 0402电阻器的热量可能会影响 TPS23734。  

    可能还有其他布局相关问题、例如 TPS23734的背板或 FET/缓冲器未靠近它

    此致、

    Diang