This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414329/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我的团队和我目前正在致力于将 BQ2598充电器芯片集成到我们的硬件设计中。 我们使用 BQ25798EVM 板作为参考、以验证读数并识别设计中的任何差异。 我们观察到的一个现象是在将5V 仿真太阳能电池板电压应用于 VAC2输入(第二个输入源)期间、我们旨在评估充电器的效率如何随不同的 IBUS 值而变化。 我们对电流进行了仿真、并以100mA 的间隔将电流限制在从100mA 到600mA 的范围内、结果如下:

更加灵活  
 VAC2 IBUS 输入电源 VBAT IBAT 输出功率 功率差异 电流差异
4.934V 0.125. 0.61675W 3.257V 0.015 0.048855W 0.567895W 0.11.
4.924V 0.225 1.1079W 3.291V 0.104. 0.342264W 0.765636W 0.121.
4.948V 0.33. 1.63284W 3.316V 0.254. 0.842264W 0.790576W 0.076
4.950V 0.423. 2.09385W 3.339V 0.384. 1.282176W 0.811674W 0.039
4.966V 0.511. 2.537626W 3.35V 0.481 1.61135W 0.926276W 0.03.
4.989V 0.619. 3.088191W 3.397V 0.622 2.112934W 0.968897瓦 -0.003
               

为了进一步调查、我在 Battery Management Studio 及其 ADC 读数的帮助下在 EVM 板上测试了相同的场景、虽然 IBAT 存在一些微小的差异(在几 mA 以内)、但结果基本一致。

我主要想问的是、是否有办法可以提高 VAC2输入的效率;VAC2输入是为5V、600mA 最大的太阳能电池板配置的、但仅能在现场提供约2.5W 的功率。 我们观察到输入和输出之间存在显著的功率损耗、而充电器不会出现明显发热、这就引出了一个问题:该功率耗散在何处? 可能是接地损耗、这是否应该成为问题? 此外、我们是否可以采取措施来提高 VAC2的效率、尤其是在使用太阳能电池板的情况下?

我们并不关心 VAC1输入(12V)的效率、而是特别寻求对 VAC2的见解、因为它将由太阳能电池板驱动。 如果您提供有关提高效率或了解功率损耗的指导、我们将不胜感激、尤其是因为 EVM 板读数与我们的硬件结果相匹配。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Pushpendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushpendra:

    对于 PFM 运行、这种结果看起来是合理的。 如果您希望在较高负载(600mA)下获得更高的效率、则可以禁用 PFM (PFM_FWD_DIS)。 ~、在轻负载条件下效率会受到影响(< 2 π 200mA)。

    此致、

    Jared Baxter