This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:Sifos 测试失败

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411153/tps23754-sifos-test-fail

器件型号:TPS23754

工具与软件:

您好、先生、

以及 Sifos PDA-602测试 TPS23754、

测试失败项如下所示、可以帮助我们确认对此原理图的任何建议或需要修改哪些内容? Thnaks 向您提供帮助并向您学习。

e2e.ti.com/.../TPS23754-schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    随附的 Sifos_PDA600测试结果报告供您参考。

    e2e.ti.com/.../pda600_5F00_trace_5F00_report_2D00_46.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您提供的信息。 根据电流迹线、该问题可能与直流/直流导通电流过高有关。 您能否尝试以下3个操作、看看是否可以解决/改进。  

    1.可以进一步增加 R36或 PC4/PC5、以增加软启动 RC 时序。 您也可以尝试安装 R39、它允许更多电流进入 U19并使 U19更稳定。  

    2.除了所示的电容外,您是否还有其他电容在24V 总线上? 您可以考虑减小电容以减小直流/直流启动浪涌电流。 对于25.5W 和24V、您可能只需要47uF 的电解电容器。

    3.通过将输入电容从22 μ F 增加到47 μ F、 PC24可提供更多电流。 因此 PSE 电流可以更低。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的帮助,我们已经解决了一些问题,但我们想调整在此期间的延迟,这是可能的吗? 电压。

    e2e.ti.com/.../PTX_2D00CB8ACA76_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的答复。 我最近将在时代银行工作。 我会在下一个星期尝试回到你。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的耐心等待!  您希望调整哪个延迟时间?

    如果要增加浪涌延迟、可以在 VC 和 RTN 之间添加一个47uF 电解电容器。

    如果您想增加软启动延迟、可以进一步增加 R36或 PC4/PC5、以增加软启动 RC 时序(可以尝试2倍至10倍)。

    此致、

    Diang