工具与软件:
您好、先生、
以及 Sifos PDA-602测试 TPS23754、
测试失败项如下所示、可以帮助我们确认对此原理图的任何建议或需要修改哪些内容? Thnaks 向您提供帮助并向您学习。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
随附的 Sifos_PDA600测试结果报告供您参考。
Tommy、您好!
感谢您提供的信息。 根据电流迹线、该问题可能与直流/直流导通电流过高有关。 您能否尝试以下3个操作、看看是否可以解决/改进。
1.可以进一步增加 R36或 PC4/PC5、以增加软启动 RC 时序。 您也可以尝试安装 R39、它允许更多电流进入 U19并使 U19更稳定。

2.除了所示的电容外,您是否还有其他电容在24V 总线上? 您可以考虑减小电容以减小直流/直流启动浪涌电流。 对于25.5W 和24V、您可能只需要47uF 的电解电容器。

3.通过将输入电容从22 μ F 增加到47 μ F、 PC24可提供更多电流。 因此 PSE 电流可以更低。

此致、
Diang
尊敬的 Diang:
感谢您的帮助,我们已经解决了一些问题,但我们想调整在此期间的延迟,这是可能的吗? 电压。