工具与软件:
我正在尝试将单节锂离子电池组的充电电流限制为~μ A 120mA。 我已将 Qi 充电器板上的电阻器设置为与该电阻相对应、但在监测计上监控电流时、电流跳至> 1000mA、充电电压尖峰在电池上看起来像这样:

在电量监测计上、它看起来是这样的:
偶尔会出现1000mA +尖峰。 应采取什么措施来限制电流尖峰?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试将单节锂离子电池组的充电电流限制为~μ A 120mA。 我已将 Qi 充电器板上的电阻器设置为与该电阻相对应、但在监测计上监控电流时、电流跳至> 1000mA、充电电压尖峰在电池上看起来像这样:

在电量监测计上、它看起来是这样的:
偶尔会出现1000mA +尖峰。 应采取什么措施来限制电流尖峰?
您好、Sufian
1)您是指 C13和 C25吗?
是的- C13和 C25 -抱歉、它们是钳位电容、不是启动电容。
此外、BQ51050在低电流下不能很好地调节电流。 TERM 设置为8.3%(4K 欧姆)、由于精度建议提升至30%(7.2k)