This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:和 BQ27z746电池电量计低功耗充电

Guru**** 2386760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406256/bq51050b-and-bq27z746-battery-gauge-low-power-charging

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

我正在尝试将单节锂离子电池组的充电电流限制为~μ A 120mA。 我已将 Qi 充电器板上的电阻器设置为与该电阻相对应、但在监测计上监控电流时、电流跳至> 1000mA、充电电压尖峰在电池上看起来像这样:

在电量监测计上、它看起来是这样的:

  

偶尔会出现1000mA +尖峰。 应采取什么措施来限制电流尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不应该看到1000mA 尖峰、这是奇数的。

    能否发送原理图供大家审阅?

    此外、BQ51050适用于更高的电流、在较低的电流下不能准确调节电流、120mA 充电具有较宽的容差和10%的终止电压、12mA 可能不会终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不能接受。" 原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sufian

    需要查看的几件事:

    1.) 启动电容器应该为470nF、而不是470pF

    2.) 大容量充电电流由公式1 R1+ Rfod 设置。 (205 + 200)表示关于770mA。 120mA 需要 R1约为2400欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您是指 C13和 C25吗?

    2) 2)我也会尝试更换电阻器、并让您知道结果是怎样的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sufian

    1)您是指 C13和 C25吗?

    是的- C13和 C25 -抱歉、它们是钳位电容、不是启动电容。

    此外、BQ51050在低电流下不能很好地调节电流。  TERM 设置为8.3%(4K 欧姆)、由于精度建议提升至30%(7.2k)