主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TUSB1064
工具与软件:
我无法使 USB 数据和显示端口正常工作。 我正在尝试使用 GPIO 模式。 我有一个修订版 F TUSB1046EVM
我在 J5上使用外部5V 电源
JMP2水平安装以启用 GPIO 模式
我已尝试在 JMP1上安装接头并将其保持打开状态。
我将3.3V 电压直接连接到 JMP9以强制 HPD 为高电平
R37、R14、R12、R11、R10和 R8已安装。
R69、R65、R63、R76、R36、 R13、R9、R7、R53、R54、 未安装 R52、R51
我已使用 J1、J2和 J3尝试以下设置:
- 无翻转的显示端口4模式
- 带有翻转的显示端口4模式
- 一个端口 USB 3.1 无翻转
- 一个端口 USB 3.1无翻转
- 1端口 USB 3.1 + 2通道 DP 无翻转
- 1端口 USB 3.1 +带翻转的2通道 DP
无论如何、我都无法通过任何数据或显示端口。 我只能使用显示端口为设备充电。 请告知我的任何配置设置是否错误。