This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:多种模式不工作:无显示端口或 USB 数据

Guru**** 2516220 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400902/tusb1046evm-multiple-modes-not-working-no-display-port-or-usb-data

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987TUSB1064

工具与软件:

我无法使 USB 数据和显示端口正常工作。 我正在尝试使用 GPIO 模式。 我有一个修订版 F TUSB1046EVM

我在 J5上使用外部5V 电源

JMP2水平安装以启用 GPIO 模式

我已尝试在 JMP1上安装接头并将其保持打开状态。

我将3.3V 电压直接连接到 JMP9以强制 HPD 为高电平

R37、R14、R12、R11、R10和 R8已安装。

R69、R65、R63、R76、R36、 R13、R9、R7、R53、R54、 未安装 R52、R51

我已使用 J1、J2和 J3尝试以下设置:

  • 无翻转的显示端口4模式
  • 带有翻转的显示端口4模式
  • 一个端口 USB 3.1 无翻转
  • 一个端口 USB 3.1无翻转
  • 1端口 USB 3.1 + 2通道 DP 无翻转
  • 1端口 USB 3.1 +带翻转的2通道 DP

无论如何、我都无法通过任何数据或显示端口。 我只能使用显示端口为设备充电。 请告知我的任何配置设置是否错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能展示一下您所使用的电路板的图像吗? 我已在实验室中使用以下 JMP 设置测试了此板、未出现任何问题:

    我在 该 E2E 主题中看到了类似的情况。 他们试图专门传递 DisplayPort 数据、但您应该 尝试通过该线程中的调试步骤来查看这是否可以解决您的问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我复制了您的设置、并收到了相同的结果。 我还阅读另一条线程、确保已安装 R36并跳过3.3V。  我已经使用两个不同的 EVM 进行了测试、但未通过显示端口数据或 USB 数据测试。

    我不确定我是否了解您的工作情况。 在上图中、没有任何东西控制跳线来设置 J1-J3的模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    为了更好地理解您的测试、我有几个问题:

    1.除 EVM 板外、您的设置中还有哪些其他元件? (视频/USB 源/电缆长度/视频接收端...)

    2.是否可以确认 USB 数据在没有我们的电路板的情况下正确传输? 只是想确认不存在设置问题。

    3.通过 EVM 插入时、是否能够在 DisplayPort 源设备上看到显示屏?

    我不确定您的工作情况如何。 在上面的照片中、没有任何东西控制跳线来设置 J1-J3的模式?

    在 GPIO 模式下、板载 PD 控制器将驱动 FLIP、CTL0和 CTL1。 您无需组装这些跳线。

    我认为 TI.com 上该电路板的原理图是较旧的版本   为使阐述更加清晰、请将 Rev F 的正确原理图附在此处: e2e.ti.com/.../TUSB1046-EVM-Schematic-Rev-F.pdf

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拆下跳线后看到一条消息、内容是"DisplayPort 设备您连接可能受到限制"、但无法识别该设备或使用显示设置进行连接。  

    我的显示器端口设置为 HP 笔记本电脑、HP USB 坞站和 ViewSonic USB 显示器。 我可以通过以下路径驱动显示器:膝上型计算机->USB C-->坞站->Display Port Out->ViewSonic Display。 显示器端口电缆约为3英尺。 我正在尝试将手放在迷你显示器上以显示电缆、因此我可以直接驱动显示器/EVM、而不是通过集线器。

    我的 USB 设置是 HP 笔记本电脑、USB A 到 C 或 USB C 直接连接到手机、并且可以建立连接并移动数据。 当我连接到 EVM 时、我可以为手机充电、但不接收任何数据。 我使用的 USB 电缆约为1英尺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否能够尝试调整电路板上的 EQ 设置? 如果 EQ 过高或过低、USB 连接可能会失败。 对于 USB、您要调整的设置为 SSEQ1/0和 EQ1/0。

    对于 DisplayPort、您应该至少会看到主机上显示了显示屏。 是否能够在信号路径中不使用对接底座的情况下进行尝试?

    调试 DisplayPort 交替模式的步骤是、首先在插入器件时检查 EVM 上的 HPD 是否为高电平(3.3V)、然后检查您的 AUX 共模电压是否正确。 您可以使用万用表或示波器探测 AUX 线路、以查看共模电压。 AUXp 应介于0到0.4V 之间、而当连接了 DP 受电方时、AUXn 应介于2.7V 到3.6V 之间。  

    您是否看到 HPD 变为高电平以及正确的 AUX VCM?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到一条迷你到正常显示端口电缆,并确认我能够直接驱动显示器,完全跳过集线器。

    I 测量的引脚18至 P3的接地:0V (HPD)

    引脚17和15之间测量的 I:3.3V (AUXP 至 AUXN)

    引脚17连接至接地:3.3V (AUXP)

    引脚15接地:0V (AUXN)

    什么是 amiss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、我无法使用 EVM 进行驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在调查中发现了其他一些项目。 此开发套件在 AUX 原理图上没有上拉电阻、TUSB1046数据表 需要它们:

    数据表 似乎也意味着我们可以将 HPDIN 连接到两个不同的引脚当 I2C_EN=0对于 GPIO 模式 :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TPS65987数据表中阅读到的更多信息似乎意味着我需要将配置加载到闪存中才能支持交替模式。 这也是必需的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    数据表 似乎也暗示我们可以在 I2C_EN=0时将 HPDIN 连接到两个不同的引脚(GPIO 模式)

    在 GPIO 模式下 (I2C_EN = 0)、HPDIN 引脚为引脚32。 在 I2C 模式下、HPDIN 引脚为 CTL1/HPDIN (引脚23)。 由于您配置为 GPIO 模式、因此正确的 HPDIN 引脚应该是引脚32。

    让我把这块板带入实验室并自行测试。 我意识到、我之前发送的图像是修订版 B、因此这里可能有什么不同。 我有一块 REV F 板、我将尝试通过它传输视频和 USB 数据。 明天我再给大家介绍一下我的进度。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我今天就对此电路板进行了测试、并成功通过了视频测试。 以下是我使用的电路板设置:

    我必须使用 JMP9上的跳线将 HPD 驱动为高电平。 请检查插入视频接收器时 HPD 是否约为3.3V。

    下面是我进行的设置。 视频从 PC 通过1046 EVM 传输到显示器、并通过 Type-C 端口传输到显示器。

    [报价 userid="340354" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400902/tusb1046evm-multiple-modes-not-working-no-display-port-or-usb-data/5370870 #5370870"]我测得 P3上的引脚18接地:0V (HPD)[/QUOT]

    您需要使用跳线驱动 HPD、否则 TUSB1046将无法传输视频数据。 该板似乎默认配置为 I2C 模式、因此要在 GPIO 模式下使用、您需要自行驱动此引脚。 请参阅电路板图像以查看需要将哪个跳线驱动为高电平。

    您能否使用 HPD 驱动为高电平以及我使用的电路板设置来进行测试?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电阻器组装是否与默认组装不同? 我更改了跳线、但没有向显示屏传达任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我在观察您的设置、并认为连接是反向的。 TUSB1046位于源端、因此 DP 连接器需要连接到 GPU 或 DisplayPort 源端。 USB-C 端口需要连接到监视器/DP 接收端。

    如果您希望 Type-C 转到 DP 源端、则需要使用 TUSB1064、该器件是为接收端应用而设计的。

    您是否可以尝试更改连接并测试此连接是否有效?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非我误解了您的陈述。 我已经对其进行了正确设置。

    显示端口连接器连接至笔记本电脑。 USB C 连接到监护仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢澄清,我想你的图像中的电缆出去了,所以我错了,我道歉。

    您是否至少能够在 DP 源端看到显示屏显示? 即使视频未通过、您仍然应该可以通过 HPD 信号来检测是否存在显示器。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这里缺失了什么。 我的 PC 无法识别另一个显示器:

    我对当前电阻器数量进行了检查、以查看是否缺少任何东西:

    已安装:R8、R10、R11、R37

    未安装:R7、R9、R13、R36

    JMP9 DCI_CLK 上的跳线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我认为问题在于您的电路板上未安装 R36。 在 GPIO 模式下、R36将 JMP9连接到器件上的 HPDIN 引脚:

    您是否可以将安装在 R37上的电阻器更改为 R36位置? 如果我没记错、我认为这些电阻器共用一个焊盘。

    如果无法做到、您是否能够将3.3V 驱动至 JMP9对面的 R36焊盘? 这样至少可以让源看到您的显示屏。

    似乎 默认情况下您可能配置了 I2C 模式所需的电路板。 我怀疑这就是未安装 R36的原因、因为 R37将是 I2C 模式 HPD 信号的正确路径

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shane、我将电阻器从 R37移到了 R36、 遗憾的是、这没有奏效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    插入显示屏时、R37上的焊盘是否驱动高电平(3.3V)?  当监视器插入 Type-C 端口时、PD 控制器应将此信号驱动为高电平。 也许有什么东西可以阻止这种情况。

    在上下文中、R36的连接是用于我们处于 GPIO 模式的器件的 HPD 信号。 来自 R37的连接是上游 DP 连接器的 HPD 信号。 由于此电路板的设计方式、这两个单独的网络都需要驱动至高电平。 一个用于我们的器件、另一个用于上游连接的 DP 源:

    如果 PD 控制器未驱动此信号、则可能影响 Type-C 端口上的 CC ALT 模式协商。 出于好奇心、在您的设置中、连接的显示器是否在 Type-C 电缆上提供 VBUS、或者 VBUS 是否仅来自我们的电路板? VBUS 应该来自我们的电路板。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R37焊盘上没有电压。 至于 VBUS、我有一个外部电源 、因此电路板应该提供 VBUS。 我看到 D5和 D2亮起。 如果我只连接外部电源并拔下所有电缆、我仍然看到 D5和 D2亮起。 D5对我来说很有意义、D2没有。 我看到阳极电压约为2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    如果将 USB 电缆连接到 P1、请勿在 J5上提供外部5V 电压、因为这会将5V 电压驱动回 USB 主机 VBUS 引脚、可能会损坏它。

    仅当您进行仅 DP 测试时、才需要外部5V 电压。  

    仅限 DP 测试。

    1. R7、R9、R13未组装

    2. R8、R10、R11、R12、R14已组装

    3.应填充 R36和 R37、然后您不需要外部跳线、因为来自 PD 控制器的 HPD 将驱动 TUSB1046 HDP/DCI_CLK

    4.在 P1上保持 USB 未连接状态

    5.在 J5上提供外部5V 电压

    6.连接到 P3的 DP 电缆

    7. Type-C 电缆连接到 P2  

    8.使用万用表检查 J1中间引脚的电压。 J2和 J3。 您应该看到 J1和 J2都为3.3V、J3为0V 或3.3V。  

    9.如果翻转 Type-C 电缆、则应该会看到 J3的中间引脚从3.3V 变为0V、或从0V 变为3.3V。 这已确认 PD 控制器工作正常

    10.检查 JMP9的引脚1、该引脚应为3.3V、表示 PD 控制器将 HPD 驱动为高电平

    11.您至少应该看到 Type-C 显示器被识别

    如果看不到显示器正常工作、我要换用 EVM、看看它是否可以解决您的问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、我确认了电阻器总体情况、如上所述:

    安装 USB 电缆时:

    J1:0V

    J2:3.3V

    J3:3.3V

    翻转时:

    J1:0V

    J2:3.3V

    J3:0V

    JMP9引脚1:3.3V

    无法识别显示输出或显示。 即使 JMP9引脚1为高电平、由于 J1的测量值为0V、控制器似乎无法识别 DP 模式、而仅停留在 USB 3.1模式。 不过好像芯片损坏了、因为倒装可以用。 还有什么因素会导致 DP 无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    似乎是 PD 控制器配置我们的器件时出现了问题。 FLIP (J3)和 CTL0 (J2)似乎正确、但是在建立连接时 J1和 HPD 应拉至高电平。  您能给 EVM 板发货吗?David、我来回答一下我们实验的问题。

    收货地址为:

    David Liu、

    德州仪器(TI)公司

    12500 TI Blvd.

    美国德克萨斯州达拉斯75243

    如果无法实现、您可以尝试 在 J1上设置"1"位置以强制将其驱动至高电平。  另请检查 HPD 是否在组装了 R36和 R37的情况下驱动为高电平。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会在早上将该文件寄送给您、并在收到时提供跟踪状态。  

    我强制 J1为高电平、并且未见任何变化。 我不会看到 HPD 单独驱动高电平。

    与此板一起、R36上有一个损坏的焊盘、但我能够将一根导线焊接到裸露的覆铜上。 我对它进行了测量、而且信号已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联邦快递跟踪号为:7782-8076-0368

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tony、

    我看到它将于9月3日送达、并将在我拿到电路板后向您更新。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    仍在等待电路板上到达。 看起来它可能不会显示在5今天(考虑到它已经4时30分),但当它到达这里时会让你保持更新。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们已收到电路板、并将在实验室中进行测试。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    测试您发送的板后、PD 控制器固件似乎配置不正确。 您在 PD 控制器上使用的固件已设置 HPD 正确、但未设置 CTL1为高电平。 由于 CTL1是我们的视频使能引脚、因此这会导致视频无法通过电路板。

    在测试中、我发现、一旦使用跳线将 CTL1拉至高电平、您发送的电路板就可以通过视频:

    David 和我正在 研究为什么您收到的默认固件无法通过 PD 控制器团队驱动 CTL1。 我会 随时向您通报最新进展。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane。 我假设固件是我们通常不需要更新的固件、也是出厂时的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、这是正确的。 固件应支持开箱即用的 USB 和视频。

    我正在写一个新的固件文件、这个文件看起来同时适用于我在实验练习中使用的1046EVM 上的 CTL1和 HPD。 让我将这个加载到您发送的板上并进行测试、以确保它也能正常工作。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    今天、我测试了随新固件发送的 EVM 板。 视频可以在不使用外部驱动 CTL1的情况下传递、因此 PD 控制器在此按预期运行。

    我记得您曾提到无法传递 USB 数据。 我要在实验室中进行测试、看到 PD 控制器可针对 USB 正确配置我们的器件、但并不总是为下游器件提供 VBUS。 我怀疑这就是 USB 数据无法正常工作的原因。

    让我进行深入研究、以确保 USB 和视频都通过。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我在这块板上使用6种不同的器件测试了 USB、它们都能正常工作、除了我昨天使用的一种。 我认为问题在于特定的 SSD、而不是主板。  

         

    现在 USB 和 DisplayPort 都可以工作了、我可以发货给您。 将电路板返回哪一个合适的地址? 如果您不想在公共 E2E 论坛上披露这个问题、您可以接受我的友谊申请并向我发送私人消息。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天上午设置了维修的设备。 我确认 USB 正常工作。 但 DisplayPort 没有。 是否有一些原因,为什么这将不兼容此显示器?: ViewSonic VA2447-MHU , 24英寸1080p MVA 显示器与 HDMI 和 USB-C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实认为它驱动至少 CTL 1:3.3、CTL0:0、翻转:0、然后当翻转  CTL 1:3.3时、CTL0:0、翻转:3.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 HPD 上看到什么电压? (JMP9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HPD 和 CTL1得到了正确设置、这一点很好。 您是否看到 PC 上出现了显示屏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、PC 无法识别显示屏。 我收到"我们找不到其他显示器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我刚才确认了这个板的工作是通过视频与两个不同的 PC 和显示器:

    Dell U2719D 显示器+ Dell XPS 8700 PC

    Dell P2720DC 显示器+ HP ProDesk 600 G5 PC

    这 可能是您使用的显示器、PC 或 DisplayPort/USB-C 电缆的问题。 您是否能够尝试不同的 PC/显示器/电缆组合?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试使用三根 USB C 电缆。 它们通过开发套件连接笔记本电脑和手机、没问题。 我还可以使用我正在使用的 DisplayPort 电缆直接从笔记本电脑驱动另一台显示器。 这样就只剩下显示器不兼容的问题了。 我没有另外一台 USB C 显示器、所以我必须使用另一台显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    即您的连接

    DP 源端-> TUSB1046 EVM - Type-C 监视器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 笔记本电脑将显示端口驱动至 P3。 然后 EVM 将 P2直接连接到 C 型监视器。 我把显示器放在聊天的早些时候,并已在这里重新复制它: https://www.viewsonic.com/us/va2447-mhu-24-1080p-100hz-monitor-with-freesync-premium-usb-c-and-hdmi.html?srsltid=AfmBOop69qaGQx3uPaRdK4PiDwNRQDc8g7nBcM1CJvr73oNiJMQ-lji8 有什么原因,为什么它不能驱动这个显示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们去了 Best Buy、并购买了额定速率为40Gbps 的 Thunderbolt USB C 电缆。 现在它正在传递显示端口数据! 我想我们以前使用的电缆无法处理较高的显示端口速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 如果您发现电路板有任何其他问题、请告知我们。

    此致!

    Shane