工具与软件:
在充电和放电时、是否可以使用 GPO 引脚操作每个 LED?
所需的操作
充电=充电指示灯亮起、放电指示灯熄灭
放电=充电 LED 熄灭、放电 LED 亮起
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在充电和放电时、是否可以使用 GPO 引脚操作每个 LED?
所需的操作
充电=充电指示灯亮起、放电指示灯熄灭
放电=充电 LED 熄灭、放电 LED 亮起
您好、Chonghyun:
是的、具体取决于您的设置方式。
实际上、最好读取电流测量值、让 MCU 控制 AFE 的 GPO 来指示它是在充电或放电、还是 让 MCU 通过自己的 GPIO 来控制 LED。
表6-5. ALT 或 GPO 引脚的多功能引脚选项 BQ76952技术参考手册中 指出了哪些位可以用作我们器件的 GPO 引脚。
此致、
Alexis
您好、Chonghyun:
默认情况下、DSG 和 CHG FET 都应导通、因此很难判断器件是否实际正在充电或放电。 这也不是上面描述的使用 LED 时所需的操作。
第6.7节 DDSG 和 DCHG 引脚运行 BQ76952技术参考手册 中提供了有关这些选项的更多信息。
当您说连接到 DDSG 和 DCHG 引脚以进行错误检查的 LED 导致电路板出现问题时、您指的是哪种问题?
此致、
Alexis
尊敬的 Changhyun:
电路板以哪种方式工作? 使用的是 REG18输出驱动还是 REG1输出驱动? 如果您使用 REG18、可能是从 REG18拉取的电流过大。 REG18用于为内部电路供电、无法支持过多电流消耗。 如果 LED 从 LDO 汲取过多电流并导致电压下降、那么器件可以完全断电。
为了检查器件是否出现充电电流或放电电流、MCU 可以使用任何 CC 寄存器、但 CC2最常更新。
此致、
Max Verboncoeur