This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:充电和放电时显示

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411735/bq76952-display-when-charging-and-when-discharging

器件型号:BQ76952

工具与软件:

在充电和放电时、是否可以使用 GPO 引脚操作每个 LED?

所需的操作

充电=充电指示灯亮起、放电指示灯熄灭

放电=充电 LED 熄灭、放电 LED 亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chonghyun:

    是的、具体取决于您的设置方式。

    实际上、最好读取电流测量值、让 MCU 控制 AFE 的 GPO 来指示它是在充电或放电、还是 让 MCU 通过自己的 GPIO 来控制 LED。  

    表6-5. ALT 或 GPO 引脚的多功能引脚选项   BQ76952技术参考手册中 指出了哪些位可以用作我们器件的 GPO 引脚。


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我曾尝试使用 DCHG 和 DDSG 引脚实现、但失败了。

    似乎只在出现错误时起作用。

    ALERT、CFETOFF、EFETOFF、TS1、TS2、TS3、 HDQ、DCHG 和 DDSG

    我应该使用什么引脚来在没有 MCU 的情况下运行 LED?

    这些引脚都无法正常工作

    然后、如何配置电路以在没有 MCU 的情况下操作 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chonghyun:

    在我意识到我的错误时、我对上一次发言造成的混乱表示歉意。

    在与我的团队确认后、在没有 MCU 的情况下配置 LED 来检查电流测量值并不是好的方法、因为这是指示器件是否正在充电的理想方法。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我理解。  

     用于误差检查的 LED 连接不是一种好方法吗?

    当电池充电和放电时、将 LED 连接到 DDSG 和 DCHG 引脚以进行错误检查会导致电路板出现问题。 问题出在哪呢?

    (DCHG Pin Config 0xb2、DDSG Pin Config 0xb2、reg1 = 3.3V)它的设置类似这样。

    它是一个电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chonghyun:

    默认情况下、DSG 和 CHG FET 都应导通、因此很难判断器件是否实际正在充电或放电。 这也不是上面描述的使用 LED 时所需的操作。

    第6.7节 DDSG 和 DCHG 引脚运行 BQ76952技术参考手册 中提供了有关这些选项的更多信息。  

    当您说连接到 DDSG 和 DCHG 引脚以进行错误检查的 LED 导致电路板出现问题时、您指的是哪种问题?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 LED 连接到其中一个 DDSG 引脚或 DCHG 引脚时、不会出现问题、但当该电路板同时连接在一起时、该电路板无法工作。

    然后、当使用 MCU 检查充电和放电时、它是否使用 CC2电流值运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Changhyun:

    电路板以哪种方式工作?  使用的是 REG18输出驱动还是 REG1输出驱动? 如果您使用 REG18、可能是从 REG18拉取的电流过大。 REG18用于为内部电路供电、无法支持过多电流消耗。 如果 LED 从 LDO 汲取过多电流并导致电压下降、那么器件可以完全断电。

    为了检查器件是否出现充电电流或放电电流、MCU 可以使用任何 CC 寄存器、但 CC2最常更新。

    此致、

    Max Verboncoeur