This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:TPS2373-4EVM-758

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373-4EVM-758, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412571/tps2373-4evm-758-tps2373-4evm-758

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:UCC2897A、、 TPS2373.

工具与软件:

大家好、我目前使用 TPS2373-4 和 UCC2897A 来构建支持60W bt 的 PD 模块。 现在、PD 的检测和分类波形是正常的、与评估板 TPS2373-4EVM-758一致。 然而、VC_IN 和 VC_OUT 的波形异常、导致 UCC2897A 工作异常、并且有源钳位正激式转换器没有输出。 当我移除两个二极管(D9和 D10)并在 VC_OUT 上直接添加12V 电压时、UCC2897A 的输出仍然异常。 此时、PIN12将定期输出50ns 12V 脉冲波。 请帮我解决问题、谢谢。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_PD_5F00_FAE_5F00_20240905.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF 是我的 SCH、BR+和 BR-来自电桥输出(44~57V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计称为 TPS2373-4EVM-758

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    感谢您发送编修!

    TPS2373-4仅具有与 VDD 和 UCC2897A 配合使用的 UCC2897A-RTN、VC_IN、VC_OUT 和 PG。 如果您可以测量 PG 引脚(该引脚应该是高电平 VDD)并在外部提供 VC_OUT=12V、则 UCC2897A 应在达到 UVLO (通过分压器提供的 UVN-RTN 总线电压)时工作。   

    我看了一下 TPS2373-4器件、没有看到重大问题。 D15可能不是必需的、您可以将其卸载。 如果不存在 PG 和 UCC2897-RTN 问题、我建议您联系 VDD 专家。  

    如果您想将问题转移到 UCC2897、请告诉我、我可以帮助您转移。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图中显示了 PG 的波形。

    "如果您想将问题转移到 UCC2897、请告诉我、我可以帮助您转移。  "没关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PG‘s  波形不正常、EVM 的 PG 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX 和 APD sch 为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    我在银行休假的时候、将在17th / spet 返回。 我会在下周回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    感谢您的耐心。

    PD 信号看起来像一个三角波。 它可能是由 SS/SD 的充电/放电引起的、而不是由 TPS2373-4引起。 由于 TPS2373-4 PG 引脚只有两个状态:连接到 RTN (状态不佳)或高阻抗(状态良好)。 连接至 RTN 应产生更快的 PG 压降压摆率(50ms/div 视图中的直线)。

    我会觉得这可能更多的是因为 AC Forward (交流)功能不能正常工作。 我将把您推荐给  UCC2897 专家、并且我也会密切关注此主题、以防对 TPS2373-4有任何疑问。

    此致、

    Diang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这种类型的调试是断开 UCC2897A 与 TPS2373的连接、然后对 UCC2897A VDD 引脚使用外部偏置电压、偏置电压为14V。 请执行此操作以确定 UCC2897A 转换器是否正常、如果正常、则问题不出在 UCC2897A。 我不知道 PG、PD 等连接到 UCC2897A 的位置、如果这些是 UCC2897A 的输入信号、则必须检查这些源信号为何损坏。  

    如果在您将 UCC2897A 与 TPS2373分开后 UCC2897A 无法正常运行、请描述您看到的情况、我们可以开始进行下一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过这种情况,仍然没有解决这个问题。 Lastely、 我们发现 UCC2897A 具有过流保护。 当采样电阻对地短路时、它可以正常工作。 但是、当在 PoE 和适配器电源之间切换时、MOSFET (Q5)晶体管很容易烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供电流波形并指明测量波形的位置。

    还提供您的 ucc2897A 转换器原理图。

    电路中的 Q5在哪里、请提供其转换器电路、并在切换到 PoE 之前和之后提供其 Vgs、Vds 及其漏极电流。