主题中讨论的其他器件:UCC2897A、、 TPS2373.
工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、郝
感谢您发送编修!
TPS2373-4仅具有与 VDD 和 UCC2897A 配合使用的 UCC2897A-RTN、VC_IN、VC_OUT 和 PG。 如果您可以测量 PG 引脚(该引脚应该是高电平 VDD)并在外部提供 VC_OUT=12V、则 UCC2897A 应在达到 UVLO (通过分压器提供的 UVN-RTN 总线电压)时工作。
我看了一下 TPS2373-4器件、没有看到重大问题。 D15可能不是必需的、您可以将其卸载。 如果不存在 PG 和 UCC2897-RTN 问题、我建议您联系 VDD 专家。
如果您想将问题转移到 UCC2897、请告诉我、我可以帮助您转移。
此致、
Diang
您好、郝
感谢您的耐心。
PD 信号看起来像一个三角波。 它可能是由 SS/SD 的充电/放电引起的、而不是由 TPS2373-4引起。 由于 TPS2373-4 PG 引脚只有两个状态:连接到 RTN (状态不佳)或高阻抗(状态良好)。 连接至 RTN 应产生更快的 PG 压降压摆率(50ms/div 视图中的直线)。
我会觉得这可能更多的是因为 AC Forward (交流)功能不能正常工作。 我将把您推荐给 UCC2897 专家、并且我也会密切关注此主题、以防对 TPS2373-4有任何疑问。
此致、
Diang
您好!
通常、这种类型的调试是断开 UCC2897A 与 TPS2373的连接、然后对 UCC2897A VDD 引脚使用外部偏置电压、偏置电压为14V。 请执行此操作以确定 UCC2897A 转换器是否正常、如果正常、则问题不出在 UCC2897A。 我不知道 PG、PD 等连接到 UCC2897A 的位置、如果这些是 UCC2897A 的输入信号、则必须检查这些源信号为何损坏。
如果在您将 UCC2897A 与 TPS2373分开后 UCC2897A 无法正常运行、请描述您看到的情况、我们可以开始进行下一步。