This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM82866AA0HRDMR 负载瞬态

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409326/tpsm82866a-tpsm82866aa0hrdmr-load-transient

器件型号:TPSM82866A
Thread 中讨论的其他器件:TPSM82903

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将  针对 TPSM82866AA0HRDMR 负载瞬态进行 TI PSPICE 仿真。  

输入= 4.75V 至5.25V

输出= 4.2V/4A

如何根据电流波形检查最小和最大负载瞬态电压变化?

我需要哪些选项才能启用/选择?

您是否具有采用这些配置的正确 PSPICE 模型。 请与我分享。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramakrishna、

    您可以在此处找到 pspice 模型: https://www.ti.com/product/TPSM82866A#design-tools-simulation

    该工具提供了两个仿真原理图:稳态和启动。

    可以调整稳态以模拟负载瞬态。 您需要调整负载以匹配所需的瞬态阶跃、并按列出的方式调整其他参数。 可以对 Vin 使用扫描设置。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    感谢您的答复。

    我们对 TPSM84624MOLR 负载瞬态波形进行了完美仿真。 具有以下选项。 我们期望  TPSM82866AA0HRDMR 和 TPSM82903SISR 的波形详细信息相同。 因此、请分享相关的模型文件。

    根据电流步长、Vout 不断变化、并在此处显示最小值和最大值。 我们正在寻找  TPSM82866AA0HRDMR 和  TPSM82903SISR 的相同结果。 请帮帮我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    请更详细地解释我在上面链接的文件中遗漏了什么。 提供的 pspice 文件支持对瞬态响应进行仿真、如您所示。

    我们没有上面产品链接中提供的任何其他型号。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    谢谢你。

     如何检查与 TPSM82866AA0HRDMR 和 TPSM82903SISR 相关的相同波形。 我应该启用哪些选项。 请引导我。

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    请指定您要仿真的准确目标以及您希望生成的波形。

    YouTube 上也提供了类似以下教程:

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    谢谢你。

    请分享 TPSM82866AA0HRDMR 负载瞬态 PSPICE 模型

    或者

    输入为4.75V 至5V、输出为4.2V @ 4A 和60度。 3.2A 和4A 时的电压是多少。 请分享结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    我根据启动仿真创建了负载瞬态仿真示例。

    e2e.ti.com/.../tpsm82866aa0hrdmr_5F00_pspice_5F00_trans.zip

    它将在1us 内仿真1A 至4A 的负载阶跃(Vout=4.2V、Vin=5V)。 您可以根据需要调整这些值。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    非常感谢您的支持。

    请分享 TPSM82903SISR 负载瞬态 PSPICE 模型

    或者

    输入为4.75V 至5V、输出为2.5V @ 1A 和60度。 0.8A 和1A 处的电压是多少。 请分享结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    TPSM82903的模型位于此处:

    https://www.ti.com/product/TPSM82903#design-tools-simulation

    您可以使用之前提供的工程来更改这些文件并执行相同的瞬态仿真。

    此致、Werner