Thread 中讨论的其他器件:TPSM82903
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将 针对 TPSM82866AA0HRDMR 负载瞬态进行 TI PSPICE 仿真。
输入= 4.75V 至5.25V
输出= 4.2V/4A
如何根据电流波形检查最小和最大负载瞬态电压变化?
我需要哪些选项才能启用/选择?
您是否具有采用这些配置的正确 PSPICE 模型。 请与我分享。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将 针对 TPSM82866AA0HRDMR 负载瞬态进行 TI PSPICE 仿真。
输入= 4.75V 至5.25V
输出= 4.2V/4A
如何根据电流波形检查最小和最大负载瞬态电压变化?
我需要哪些选项才能启用/选择?
您是否具有采用这些配置的正确 PSPICE 模型。 请与我分享。
谢谢你。
您好、Ramakrishna、
您可以在此处找到 pspice 模型: https://www.ti.com/product/TPSM82866A#design-tools-simulation
该工具提供了两个仿真原理图:稳态和启动。
可以调整稳态以模拟负载瞬态。 您需要调整负载以匹配所需的瞬态阶跃、并按列出的方式调整其他参数。 可以对 Vin 使用扫描设置。
此致、Werner
尊敬的 Werner:
感谢您的答复。
我们对 TPSM84624MOLR 负载瞬态波形进行了完美仿真。 具有以下选项。 我们期望 TPSM82866AA0HRDMR 和 TPSM82903SISR 的波形详细信息相同。 因此、请分享相关的模型文件。

根据电流步长、Vout 不断变化、并在此处显示最小值和最大值。 我们正在寻找 TPSM82866AA0HRDMR 和 TPSM82903SISR 的相同结果。 请帮帮我。

谢谢你。
尊敬的 Ramakrishna:
请指定您要仿真的准确目标以及您希望生成的波形。
YouTube 上也提供了类似以下教程:
此致、Werner
尊敬的 Ramakrishna:
我根据启动仿真创建了负载瞬态仿真示例。

e2e.ti.com/.../tpsm82866aa0hrdmr_5F00_pspice_5F00_trans.zip
它将在1us 内仿真1A 至4A 的负载阶跃(Vout=4.2V、Vin=5V)。 您可以根据需要调整这些值。
此致、Werner
尊敬的 Ramakrishna:
TPSM82903的模型位于此处:
https://www.ti.com/product/TPSM82903#design-tools-simulation
您可以使用之前提供的工程来更改这些文件并执行相同的瞬态仿真。
此致、Werner