请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2032工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我是来自北京德威科技有限公司的 Ruby!
抱歉、系统无法识别 SN562231DRLR、因此我选择了器件型号:tps2032~
最近、我们有一个 现在使用 SN562231DRLR 的项目。
由于我们的终端用户将进行 EMC 和 EMI 测试、因此我们必须 向终端用户提供 SN562231DRLR 数据表。
真的很紧急!!!!!!
请 与我分享 SN562231DRLR 数据表、该数据表将非常有用、tks!
我的邮件地址: ruby.huang@dwin.com.cn
期待您的积极回应!