This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2032:我需要 SN562231DRLR 数据表!!!!!! SN562231DRLR 产品说明书!!!!!!!

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413188/tps2032-i-need-sn562231drlr-datasheet-sn562231drlr-datasheet

主题中讨论的其他器件:TPS2032

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我是来自北京德威科技有限公司的 Ruby!

抱歉、系统无法识别 SN562231DRLR、因此我选择了器件型号:tps2032~

最近、我们有一个  现在使用 SN562231DRLR 的项目。  

由于我们的终端用户将进行 EMC 和 EMI 测试、因此我们必须 向终端用户提供 SN562231DRLR 数据表。

真的很紧急!!!!!!  

  与我分享 SN562231DRLR 数据表、该数据表将非常有用、tks!

我的邮件地址: ruby.huang@dwin.com.cn

期待您的积极回应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruby、

    我将此线程分配给拥有此器件的团队。  我还建议就这一请求联系您当地的 FAE 以获得支持。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    指定给正确的应用工程师?  

    您是否有 FAE 可以帮助您完成此申请  

    谢谢!

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 已将电子邮件发送给客户、请关闭此主题。