This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63608:TPSM63608:采用 TPSM63608的电源设计

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414175/tpsm63608-tpsm63608-power-supply-design-with-tpsm63608

器件型号:TPSM63608

工具与软件:

嗨、团队:

我正在设计具有可调 电压输出的电源。

我的目标是  IOUT = 0A 至3A、VOUT = 3V 至20V、并且输入电源轨为24V。 我已根据 数据表和 webench 设计工具选择元件。 最重要的是、我要补充一句  V_CTRL 通过 更改、将输出电压从3V 调节至20V V-CTRL  0.42V 至2.1V。 但我无法 对此进行仿真并验证结果。  

请查看下面的电路、如果您 对我尝试 实现的目标有任何疑虑、请告诉我。



谢谢!
Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将检查一下我们是否具有此器件的 SIMPLIS 模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有关 SIMPLIS 模型的信息、请通过 TI 电子邮件与我联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、
     
    感谢您的响应。
    我会通过邮件与您联系。
     
    但是、 如果电路能符合我 设定的规格、首先您能否介绍一下该电路。
     
    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正在处理电子邮件

    谢谢