This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我正在设计具有可调 电压输出的电源。
我的目标是 IOUT = 0A 至3A、VOUT = 3V 至20V、并且输入电源轨为24V。 我已根据 数据表和 webench 设计工具选择元件。 最重要的是、我要补充一句 V_CTRL 通过 更改、将输出电压从3V 调节至20V V-CTRL 0.42V 至2.1V。 但我无法 对此进行仿真并验证结果。
请查看下面的电路、如果您 对我尝试 实现的目标有任何疑虑、请告诉我。
谢谢!
Sanjay
你好
正在处理电子邮件
谢谢