Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
工具与软件:
您好!
我正在使用 TIDA-020031参考设计设计设计相移全桥电路、其输出电压为70V、电流为45A、最大功率为3000W。
变压器匝数比为2:1、匀场电感器为9uH、输出电感为42.8uH、采用倍流整流方案。
我在测试期间禁用了 UCC28951的 E 和 F 输出。

电流问题是 匀场电感器 UAC 的电压几乎等于电 桥 UAB 中点的电压、从而导致变压器 UBC 的初级电压异常。 图1显示了测试的实际波形、 通道1 (黄色) 是 UAB、 通道2 (红色)是 UAC。 图2显示了 UBC 的波形。 同时、D12和 D13的温升非常严重。


我想知道是否存在任何设计误差、以及 UCC28951是否适用于70V 输出直流/直流转换器。
请帮帮我。