This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:变压器的异常波形

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415589/ucc28951-q1-abnormal-waveform-of-transformer

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

您好!

我正在使用 TIDA-020031参考设计设计设计相移全桥电路、其输出电压为70V、电流为45A、最大功率为3000W。

变压器匝数比为2:1、匀场电感器为9uH、输出电感为42.8uH、采用倍流整流方案。

我在测试期间禁用了 UCC28951的 E 和 F 输出。

电流问题是  匀场电感器 UAC 的电压几乎等于电 桥 UAB 中点的电压、从而导致变压器 UBC 的初级电压异常。 图1显示了测试的实际波形、 通道1 (黄色) 是 UAB、 通道2 (红色)是 UAC。  图2显示了 UBC 的波形。  同时、D12和 D13的温升非常严重。  

我想知道是否存在任何设计误差、以及 UCC28951是否适用于70V 输出直流/直流转换器。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了部分原理图、看起来还不错。 您应该检查 A 直通 F 和栅极驱动连接、以确保它们正确。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28951的相移全桥的分步设计过程。  有一个600W 参考设计原理图、可用于验证连接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    变压器初级侧上的电压与垫片电感器上的电压具有大致相同的振幅。  发生这种情况的唯一方法是、如果匀场电感器等于变压器的初级电感。  要降低匀场电感器上的压降、您需要增加变压器的磁化电感或降低匀场电感器中的电感。  我同意、使匀场电感器两端的电压下降50%会为您的设计带来问题、需要加以解决。  应用手册 Slua560还提供了有关确定设计的 Lm 和 Ls 大小的指导。

    您的占空比看起来不适合您的设计。  当输入电压为400V、输出电压为70V 且匝数比为2:1时、占空比应为35%、且比该值低得多。  如果匀场电感器两端电压较大、则会导致占空比甚至高于35%。  我认为您可能是逐周期电流限制跳变、您的输出很可能未处于稳压状态。  您可以通过研究电流检测信号、电压放大器输出、输出和 CS 引脚来验证这一点。  

    如果您的设计在不应该出现过流的情况下会出现过流、则您的 CS 变压器和 CS 电阻器可能未正确设置。  您可以使用应用手册 slua560检查此设置并根据需要进行调整。

    如果您的电流检测正确、并且您的设计由于逐周期电流限制而未进行调节。  这可能由 CS 噪声引起。  您可以解决从 CS 电阻器到 CS 引脚的低通滤波问题。  在这种情况下、您可以从1k 欧姆220 pF 滤波器开始、并根据需要调整极点滤波器。

    fp=1/(2*3.14*R*C)

    如果钳位二极管变得很热、它们的额定功率可能不够高。  考虑使用额定功率高的二极管来降低功率损耗。   

    您可以使用 UCC28951实现400V 至70V 3kW 输出。  以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28951的 PSFB 的分步设计过程。  此外、还提供了应用手册附带的 Excel 设计计算器链接。  您可以使用这两个工具来帮助进行设计和/或检查设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

    此致、