工具与软件:
专家们、您好!
下面是具有 UCC21732栅极驱动器和 SCT2080KE SiC MOSFET 的全桥电路。 我提供了400Vdc、但在输出侧没有得到等效的电压(我仅获得10V 电压)。 我不明白问题在哪里。 您能帮助我解决这个全桥逆变器电路问题吗?
请就以上几点提供见解
好的
Biruk


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Biruk:
由于收敛的原因、您不能在 PSPICE 中使用真正的二极管。 您可以使用将模拟二极管的电压控制开关:

即使如此、您的二极管放置也不会创建自举电路。 您的 VDD 网络连接到高侧栅极驱动器和低侧栅极驱动器电源、接地也连接到两个栅极驱动器。 这就是问题所在。 您应该使用第二个电压源为高侧供电。 下面是一个建议:

这样、当高侧开关导通时上升时、为高侧栅极驱动器供电的电压将浮动在开关节点顶部。
此致、
Sean
你好、Sean、
您是说我需要吗 四个 UCC21732栅极驱动器 全桥电路? 根据您的建议、 UCC21732 可以驱动高侧或低侧 MOSFET、因此我需要使用 两个 UCC21732栅极驱动器 控制 一个桥臂中的两个 MOSFET (一个用于高侧、一个用于低侧)。
我 尝试 使用一个 用于一个桥臂(一个高侧和一个低侧 MOSFET)和另一个桥臂的栅极驱动器 用于第二个桥臂(一个高侧 MOSFET 和一个低侧 MOSFET)的栅极驱动器。 但 我意识到 UCC21732是一款单通道栅极驱动器、这意味着它可以驱动 一个 MOSFET (高侧或低侧)、对吧、Sean?。 或者、我可以并行使用、以降低所需的功率 UCC21732栅极驱动器 ?