This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:全桥逆变器

Guru**** 2378920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413852/ucc21732-full-bridge-inverter

器件型号:UCC21732

工具与软件:

专家们、您好!

下面是具有 UCC21732栅极驱动器和 SCT2080KE SiC MOSFET 的全桥电路。 我提供了400Vdc、但在输出侧没有得到等效的电压(我仅获得10V 电压)。 我不明白问题在哪里。 您能帮助我解决这个全桥逆变器电路问题吗?


请就以上几点提供见解

好的
Biruk

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    高侧电源似乎没有与低侧隔离。 您将需要一个"自举"二极管电路、或以开关节点(而非接地端)为基准的单独电源、因此栅极驱动器可以始终在开关节点上方输出10V 的电压、从而保持高侧 FET 导通。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、栅极与源极连接的 电阻为5欧姆、需要将栅源极电阻增加到千欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不确定我是否确实执行了您建议的操作;我在没有二极管的情况下再次获得了相同的结果。 当我使用二极管时、它不收敛。 您能否对上传的原理图提出建议? 我使用的是 PSpice for TI。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    由于收敛的原因、您不能在 PSPICE 中使用真正的二极管。 您可以使用将模拟二极管的电压控制开关:

    即使如此、您的二极管放置也不会创建自举电路。 您的 VDD 网络连接到高侧栅极驱动器和低侧栅极驱动器电源、接地也连接到两个栅极驱动器。 这就是问题所在。 您应该使用第二个电压源为高侧供电。 下面是一个建议:

    这样、当高侧开关导通时上升时、为高侧栅极驱动器供电的电压将浮动在开关节点顶部。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    大家好!

    我仍然感到困惑、想将下面附上的自举电路用于全桥配置、但我没有得到预期的结果。 您能提供您的意见、示例或任何参考设计来帮助我吗?

    提前感谢!







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    您是否尝试通过 Vgs2驱动高侧和低侧 FET? 这不奏效。 U3的源极电压将上升到15V、即使 Vgs2=15V、U3两端的 Vgs 也将变为0V、并且开关不会闭合。 该高侧 FET 将需要另一个通道。

    此外、对于该高侧电源、您需要将 COM_1从地测试。 COM_1需要能够悬空到被驱动 FET 的源极电压。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您是说我需要吗  四个 UCC21732栅极驱动器  全桥电路? 根据您的建议、  UCC21732  可以驱动高侧或低侧 MOSFET、因此我需要使用  两个 UCC21732栅极驱动器 控制  一个桥臂中的两个 MOSFET (一个用于高侧、一个用于低侧)。

    我 尝试 使用一个  用于一个桥臂(一个高侧和一个低侧 MOSFET)和另一个桥臂的栅极驱动器  用于第二个桥臂(一个高侧 MOSFET 和一个低侧 MOSFET)的栅极驱动器。 但 我意识到 UCC21732是一款单通道栅极驱动器、这意味着它可以驱动 一个 MOSFET (高侧或低侧)、对吧、Sean?。  或者、我可以并行使用、以降低所需的功率 UCC21732栅极驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您至少需要3个。 由于 U4和 U6的源均为接地、因此您可以将它们组合在一起。 U3和 U5都需要自己的栅极驱动器。

    -肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Sean、我来试一下。

    为了降低栅极驱动器要求、如果我可以并联使用栅极驱动器、会怎样?

    ~ Biruk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的电源控制是如何工作的、但您需要为高侧栅极驱动器和低侧栅极驱动器使用单独的电源。 它们不能并行进行。