This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:LMR51606XFDBVR

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415505/lmr51606-lmr51606xfdbvr

器件型号:LMR51606

工具与软件:

您好支持。
我刚刚使用 LMR51606XFDBVR 给新电路板布线、供我首次使用。 我计算出的电阻分压器网络使用我库存中的电阻器、并使用 Rfbt = 15K / Rfbb = 2K7来提供计算出的 Vout 5.25V、但我得到的不是2546V。 我测量该器件的 Vref、它为0414V。 数据表给出该值为0、8V。

问题可能是什么?

此致、
Larry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    您将测量 FB 引脚而不是基准电压、因为该电压位于器件内部。 您的负载电流是多少? 您是否处于电流限制状态?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的答复然而这一侧是一个白痴问题,生产人员手动组装了我的最初几个 PCB 的电感器90°不对齐!!

    LMR51060的电源电路运行良好、符合规范。

    谢谢!
    此致、

    Larry