请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51606 工具与软件:
您好支持。
我刚刚使用 LMR51606XFDBVR 给新电路板布线、供我首次使用。 我计算出的电阻分压器网络使用我库存中的电阻器、并使用 Rfbt = 15K / Rfbb = 2K7来提供计算出的 Vout 5.25V、但我得到的不是2546V。 我测量该器件的 Vref、它为0414V。 数据表给出该值为0、8V。
问题可能是什么?
此致、
Larry。