请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 工具与软件:
大家好、我最近在测试 UCC28180的 VCOMP 时遇到问题
下面是我的电路图
我尝试了向 VSENSE 发送不同的电压
当 VSENSE = 4.5V 时、 CH1:VCOMP CH2:VGS (GATE)

当 VSENSE = 2V 时

当 VSENSE = 1V 时

我想问这个波形是否正确、因为它看起来有点奇怪。
VCOMP 是否应该在5V 左右?
请帮帮我。 非常感谢。