This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:VCOMP 测试问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415921/ucc28180-vcomp-test-question

器件型号:UCC28180

工具与软件:

大家好、我最近在测试 UCC28180的 VCOMP 时遇到问题

下面是我的电路图

我尝试了向 VSENSE 发送不同的电压  

当 VSENSE = 4.5V 时、  CH1:VCOMP CH2:VGS (GATE)

当 VSENSE = 2V 时

当 VSENSE = 1V 时

我想问这个波形是否正确、因为它看起来有点奇怪。

VCOMP 是否应该在5V 左右?   

请帮帮我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCOMP 不是 VREF。 VREF 大约为5V。

    请阅读数据表中的第9.2.2.12节、了解有关 VCOMP 的更多信息