This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:无电电池配置

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414185/tps25751-dead-battery-configuration

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好! 我之前读到过有关电力输送控制器的信息、我想知道在无电电池配置中、这些模式中的哪一种模式最适合我的应用。 两种模式之间的选择标准是什么? 只是我在理解不同模式时遇到了一些困难。
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    感谢您联系我们!

    有关可将补丁捆绑包加载到器件的方法的更多信息、请参阅以下主题。  

    1-从 EEPROM 加载补丁时、建议将 ADCINx 配置为安全模式。

    2-从 EC/MCU 加载补丁时、建议使用 AlwaysEnableSink (当系统中有电池充电器时)或 NegotiateHighVoltage (无电池充电器)。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aya! 感谢您的答复我仍然有以下疑问:

    1:如果系统中有 bq25756、这是否意味着 PD 控制器控制 bq (从 PD 到 bq 的 I2C 控制器)、或者仅意味着 bq 存在于系统中? (只需澄清、当数据表显示有 bq 时)


    当我们有一个 MCU 独立控制电池充电器和 PD 时、我们可以使用两种电池无电配置(始终启用受电方、协商高电压)、还是只始终启用受电方?


    3、独立于电池电量耗尽的配置,引导顺序始终如下? Boot->PTCH -> APP 我不确定是否根据电池电量耗尽的配置而改变此顺序。  

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    1.可以。如果 PD 控制器 通过 I2C 控制其中一个受支持的电池充电器、则适用于该情况。  

    2.在这种情况下、我们建议使用 AlwaysEnableSink 、以便在通过 I2Ct 加载补丁捆绑包时启用受电路径为系统供电。

    3.它通常遵循该顺序、是的。 有关每种模式的说明、请参阅下表:

     

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aya! 只有两个方面:

    1.对于第二个答案、为什么建议使用  AlwaysEnableSink 而不是 NegotieHighVoltage? 之所以这样会更快地灌入电流、而无需加载补丁和 NegotiateHighVoltage、我们需要等待补丁加载到灌电流。  

    2.  AlwaysEnableSink 和 NegotiateHighVoltage 之间的区别是什么? 那就是 NegotiateHighVoltage 始终搜索电源可提供的高电压并且 AlwaysEnableSink 具有固定电压或者它们是否有其他差异。

    感谢你的评分
    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

     NegotiateHighVoltage  无电电池配置将在器件中加载"默认"配置、在 MCU 加载补丁捆绑包之前、此配置将进入应用模式并协商 PD 合约。 这 不能与 我们支持的电池充电器配合使用、因为在补丁捆绑包加载到器件之前、从 PD 到 BQ 之间不会有 I2C 通信。  

    另一方面、 AlwaysEnableSink 将启用受电路径、但不会加载任何"默认"配置、直到补丁捆绑包加载到器件上。  

    2.查看我的评论。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完美的、它做到了、非常感谢你、Aya!
    此致
    Juan。