This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280D:需要 OCP 和瞬态响应

Guru**** 2647525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61280D, TPS61280E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415682/tps61280d-ocp-and-transient-response-required

器件型号:TPS61280D
主题中讨论的其他器件:TPS61280A、、 TPS61280E

工具与软件:

大家好、团队成员:

Lenovo 智能手机团队希望评估我们的 TPS61280A (或 TPS61280D)。   需要以下瞬态响应波形:

在 Boost 模式下:

Vin=3.2V、VOUT =3.8VCout=22uF*2、Trise<1us、T = 1ms

  1. 0A->7.5A/5us
  2. 2A->7.5A/5us
  3. 0A->7.5A/10us
  4. 2A->7.5A/10us

请帮助您获取 4. 波形与上图相同?  在 MTK 中、通过标准为:

1. 所有时间的输出电压都>= 2.5V

2. 输出电压下降持续时间< 20us。

此外、客户还有以下问题、我在 D/S 中未能找到:

升压模式的 OCP 触发器值是什么?

2.正常运行情况下、自动从升压模式切换到旁路模式的条件是什么?  如果触发 OCP、会出现什么情况?

请看一下、

谢谢!

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的咨询。

    我们建议推广 TPS61280E、这是 TPS61280x 系列的最新版本、具有更高的电流能力和更好的负载瞬态性能。

    Unknown 说:

    对于 OCP 值、您可以在 d/s 中找到它、如下所示、即电感器谷值电流限制。  

    Unknown 说:

    对于 TPS61280E、当输出电压达到预定义阈值* 0.98 (等3.8V * 0.98=3.724V)时、触发旁路模式退出。

    有关在升压模式下触发的 OCP、您可以参阅 9.4.4电流限制操作。

    关于在旁路模式下触发 OCP、该器件将关断并循环执行启动过程、直到 OCP 被释放。

    Unknown 说:
    您能帮助我们获取吗 4. 波形与上图相同?  [报价]

    对于该测试、我们可以像我说过的那样使用 TPS61280E 进行测试吗? 如果可以,请发送邮件给我们,我们将在结果准备就绪时回复您。

    此致、

    Nathan