Other Parts Discussed in Thread: TPS61280D, TPS61280E
主题中讨论的其他器件:TPS61280A、、 TPS61280E
工具与软件:
大家好、团队成员:
Lenovo 智能手机团队希望评估我们的 TPS61280A (或 TPS61280D)。 需要以下瞬态响应波形:
在 Boost 模式下:
Vin=3.2V、VOUT =3.8V、Cout=22uF*2、Trise<1us、T = 1ms
- 0A->7.5A/5us
- 2A->7.5A/5us
- 0A->7.5A/10us
- 2A->7.5A/10us

请帮助您获取 4. 波形与上图相同? 在 MTK 中、通过标准为:
1. 所有时间的输出电压都>= 2.5V
2. 输出电压下降持续时间< 20us。
此外、客户还有以下问题、我在 D/S 中未能找到:
升压模式的 OCP 触发器值是什么?
2.正常运行情况下、自动从升压模式切换到旁路模式的条件是什么? 如果触发 OCP、会出现什么情况?
请看一下、
谢谢!
Charles