This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:可变输出电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415629/tps54360-variable-output-voltage

器件型号:TPS54360

工具与软件:

尊敬的支持团队
我们计划使用 TPS54360将珀尔帖元件作为负载操作。
我计划使用我要附加的文件第6页上的 PWM 方法来控制输出电压。

负载规格如下。

额定电压:12V、最大电流为3A

我有三个问题。
1.我可以使用 TPS 54360来使负载可靠工作吗?
2.是否可以通过 Arduino PWM 方法控制0和12V 之间的输出电压?

3.如果它不能与 TPS54360配合使用、我会感谢您推荐一款能够使用 Arduino PWM 控制输出电压、同时可稳定运行负载低于的 IC。

提前感谢您的支持。

https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts = 1726750429554