请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360 工具与软件:
尊敬的支持团队
我们计划使用 TPS54360将珀尔帖元件作为负载操作。
我计划使用我要附加的文件第6页上的 PWM 方法来控制输出电压。
负载规格如下。
额定电压:12V、最大电流为3A
我有三个问题。
1.我可以使用 TPS 54360来使负载可靠工作吗?
2.是否可以通过 Arduino PWM 方法控制0和12V 之间的输出电压?
3.如果它不能与 TPS54360配合使用、我会感谢您推荐一款能够使用 Arduino PWM 控制输出电压、同时可稳定运行负载低于的 IC。
提前感谢您的支持。
https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts = 1726750429554