This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:可以支持0.8Vout 吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPS82130, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415570/tps82130-can-it-support-0-8vout

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62903、TPSM82903

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望在12V→0.8V/1.54A 应用中使用它、但我看到 TPS82130只能支持低至0.9V 的 Vout、因此我想与您确认。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    TPS82130不支持0.9V 输出。 我建议您使用下一代 TPS62903来覆盖该输出。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    您能否推荐降压模块? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 TPSM82903。

    它可以满足您的要求。

    谢谢!

    Colin