请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 主题中讨论的其他器件: TPS62903、TPSM82903
工具与软件:
嗨、团队:
客户希望在12V→0.8V/1.54A 应用中使用它、但我看到 TPS82130只能支持低至0.9V 的 Vout、因此我想与您确认。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.