This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:Vin = 2.5V 且 Vout =-2.5V 条件下的最大启动电流

Guru**** 2770505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403426/tps60403-maximum-start-up-current-at-the-condition-of-vin-2-5v-and-vout--2-5v

器件型号:TPS60403

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS60403并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我们 在 Vin=2.5V 且 Vout=-2.5V 条件下的最大启动电流吗

有必要确定前电源的电流限制值。

数据表第12页图8-3未指定负电压。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    2.5V 时的输出可以支持60mA 输出电流。 图8-3是运算放大器负载的典型 I-V 曲线。

    启动期间的最大输入电流将是输出电流/效率(因为输入和输出电压相同)。 请参阅图7-4。  

    还需要一定的输入电流来为输出电容器充电。 这将取决于所使用的输出电容器的值。 我认为、TPS60403的电源约具有100mA 电流能力就足够了。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我知道当最大负载为60mA 时、电容器充电电流估算为40mA、电源可以为100mA 供电。

    顺便说一下、客户还想知道在无负载的情况下启动 TPS60403所需的当前值。

    在无负载的条件下、TPS60403是否会在可以提供40mA 的电容器充电电流时启动?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我认为在无负载的情况下、输入端的40mA 应该足以通过1uF 飞跨电容为1uF 的输出电容器充电。 如果客户使用更高值的输出电容、则可能需要更大的电流。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我知道输入电流的40mA 足以在 1uF 输出电容和1uF 飞跨电容的条件下启动。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    电荷泵启动电流的常见问题解答

    我认为40mA 值有很大的裕度。
    如果电流过大、就会出现发热问题、所以我想将它保持在最低限度。
    我想知道40mA 的详细信息。

    我们的测量结果如下。

    上一级的电源通过100Ω 电阻器限制为8mA。
    负载 AD 转换器 x 2pc 的最大电流约为4.2mA。

    在室温下、2.5V、8-4.2 = 3.8mA 是启动电荷泵所需的电流。
    另一方面、在低温(-20℃)条件下、8mA 的电流限制有时无法启动、因此我将其更改为29mA、并确认正常启动。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    您能告诉我客户使用的输入电容、飞跨电容和输出电容的值以及输入电源的压摆率吗? 然后、我可以在实验室中对其进行检查。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我确认了输入电源的输入、飞跨和输出电容值以及压摆率。

    当我获得时、我会与您分享。  

    您可以稍等几分钟。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    当然可以、获得这些值后、请告诉我、我应该在实验中进行看看。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我可以获取 Cin、Cout 和 Cfly 的信息。

    您能看到以下内容并提供建议吗?

    ——

    CIN:10uF BC10R1A106K-TPL  (MARUWA)  https://www.maruwa-g.com/e/products/electronic-parts/000327.html

    COUT:10uF BC10R1A106K-TPL  (MARUWA)

    Cfly:0.47uF  GRM155R61H474KE11D (Murata)https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=GRM155R61H474KE11%23

    --启动波形--

    (1)带有100欧姆电阻的电源

    TPS60403在室温(25°C)下启动、但如果环境温度降至约10°C、则 TPS60403无法启动。

    另一方面、一旦在室温下启动、即使环境温度发生变化、它也能正常运行。

    (2) 带有27欧姆电阻的电源

    即使环境温度在10°C 附近、TPS60403也可以启动。

    ——

    如果您有任何请求、请告诉我。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我已经在实验中检查过所需的输入电流。 输入电流实际上取决于 VIN 压摆率、CIN、COUT 和 CFLY 值。 我不知道确切的器件型号、但使用了等效的器件型号。 我认为客户在低温下遇到的问题与电容随温度的变化有关。 由于 VIN 逐渐上升、输入电容还需要大约10mA 至20mA 的电流才能充电。

    • BOM:CIN=10uF、Cout=10uF、CFLY=0.47uF、无与电源串联电阻。  

          峰值输入电流为110mA

           

    • BOM:CIN=10uF、 COUT = 1uF 、CFLY=0.47uF、电源无串联电阻。  

          峰值电流约为70mA

           

    • BOM:CIN=10uF、  COUT = 10 μ F 、CFLY=0.47uF、 带有电源的33 Ω 串联电阻 .

          峰值电流约为60mA

          

    • BOM:CIN=10uF、  COUT = 1uF 、CFLY=0.47uF、 带有电源的33 Ω 串联电阻 .

          峰值电流约为50mA

          

    我相信电路板的温度不应受到短暂100mA 瞬态电流的影响。  此外、电源的串联电阻可能有助于减少电源所需的电流尖峰、但对于热性能相对较差、因为电阻器中会散发更多热量。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复并确认启动当前。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    当然、如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    客户还有两个问题。  

    您能提供建议吗?

    (1)关于上述示波器波形和峰值电流值、是否满足以下条件?

    连接到电源(0Ω/ 33Ω)的・Ω 串联电阻

    ・μ F TPS60403和3个陶瓷电容器(Cin、Cout 和 Cfly)

    ・VOUT 无负载

    (2)如果负载连接到 VOUT、是否会将负载电流添加到峰值电流中?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    1、是的,所述的测量条件是满足的

     当 VOUT 刚刚开始斜升时、出现峰值输入电流。 当 VOUT 接近稳态值时、输入电流较低。  负载本质上通常是电阻性的。 因此、与稳定状态相比、当 VOUT 开始斜升时、负载电流可能会更低。  因此、如果客户知道输入电流达到峰值时 VOUT 处的负载电流值、他们可以在连接了负载的情况下将该负载电流值加到输入电流中、以获得总输入电流。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    客户不再询问其他问题。

    我们来关闭这个帖子。

    如果客户有其他问题、我会从新主题中咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi