请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们是否有推荐用于驱动 PDLC 的直流/交流解决方案?
输入电压为5VDC、由适配器供电。 输出要求:交流输出电压~40VAC、输出功率~10W。
请您检查下面的解决方案是否 可行吗?
使用升压控制器: 5VDC 至40VDC 输出。 然后使用一个 MCU 来控制 UCC27282+FET 以生成40VAC。
我们是否有类似的参考设计?
非常感谢。
此致、
Terry