This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:PMIC 无法在应用了适当的输入条件时导通

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399015/tps65216-pmic-fails-to-turn-on-with-proper-input-conditions-applied

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS65126IPG-UI

工具与软件:

您好!
我正在为我的项目使用 TPS65216 PMIC、对 PMIC 输入轨应用适当的输入、但它仍然没有开启。

应用条件:

  • IN_DCDC1= 5V
  • IN_DCDC2= 5V、
  • IN_DCDC3= 5V、
  • IN_DCDC4 = 5V、
  • IN_LS = 5V、
  • IN_LDO1= 5V、
  • PB 和 AC_DET 引脚上拉至5V 电源。
  • PFI= 1V (分压器)
  • PWR_EN= 3.3V (分压器)
  • DC34_SEL 连接到31.6K 电阻、后跟表5-2。 规格。

打开 PMIC 是否还需要任何其他条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    您是否还向 IN_BIAS 引脚提供5V 电压?

    如果这不是问题、您是否能够发送原理图、以便我更仔细地了解可能出现的问题?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!
    是的、我还要为 IN_BIAS 引脚提供5V 电压。

    请查看下面随附的原理图 PDF。

    e2e.ti.com/.../pmic_5F00_sandeep_5F00_ti_5F00_help.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    您是否使用 LDO1? 原理图中未将其显示为已连接、但您的第一篇文章表明您提供的是 IN_LDO1 = 5V。

    如果您 不使用 LDO1并使引脚悬空、可能会导致问题。 由于 PWR_EN 引脚 启用所有降压稳压器和 LDO、因此 PGOOD 中断可能阻止 系统上电。   

    您是否正在使用 I2C、并且您是否能够禁用 LDO1 (ENABLE2寄存器0x12的位0)以使该 LDO 的 PGOOD 不会引起 PGOOD 中断?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    向 IN_LDO1引脚提供外部5V 输入、然后其余所有连接按照上述原理图进行。

    是、使用 USB2ANY 适配器接口将 PMIC 连接到 IPGUI 接口。 读取状态寄存器后、PMIC 处于过渡状态。

    无法对任何寄存器执行写入操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    感谢您展示 GUI。
    这可能表示 PMIC 在启动期间遇到故障并导致 PMIC 长时间保持在等待状态。

    您是否能够在 LDO1输出引脚上连接一个至少10uF 的电容器、以查看是否可防止故障?

    此致!
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    我曾尝试在 PMIC 的输出引脚处连接10 μ F 电容器、但无法启动 PMIC。

    我们是否有另一个解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    是的、我还有另一种可能性。

    您能否将 PB 引脚连接到 IN_BIAS (VCC_5V)而不是接地?
    还要将 AC_DET 连接至 IN_BIAS。

    由于您在此处不使用按钮、因此被拉至接地的 PB 可能会在上电序列开始之前触发断电。

     

    此致!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    是的、根据您的建议、我们将 PB 引脚和 AC_DET 引脚连接到 IN_BIAS 引脚(5V)。

    尽管直流/直流输出轨未激活、PMIC 仅显示在过渡状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我曾经处理过一个 PMIC 显示过渡状态的问题。 在 IN_BIAS 电压斜升后、我们能够通过将 PB 引脚从高电平切换到低电平->高电平来实现上电。 您能否检查在 IN_BIAS 和 PWR_EN 都被拉至高电压后、切换 PB 引脚是否有任何影响?

    此外、您能否共享电源序列的示波器捕获? 尝试进行以下捕获:

    1) IN_BIAS、PWR_EN、nWAKEUP 和 LDO1输出的示波器捕获

    2) IN_BIAS、PB、AC_DET、nINT 的示波器捕获

    3) 3) IN_BIAS、PWR_EN、DCDC3输入电压、DCDC3输出电压的示波器捕获。

    我们应该清楚地了解在前进过程中 PMIC 看到的输入。 请标记时分并标记波形、以便我们了解每个电源轨的斜升方式和上电时序。

    我们可以从 TPS65218EVM (与 TPS65126相同的器件)捕获加电序列、并将其与您的捕获结果进行比较。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我们执行的操作与您告诉执行的操作相同、即在 INBIAS 电压上升、PWR_EN 与 IN_BIAS 引脚一起被拉高至5V 之后、PB 引脚=高电平-->低电平-->高电平。  

    以下示波器附加了在示波器上捕获的波形。

      DCDC4


     IN_BIAS


     nINT 引脚


     PWR_EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法给 PMIC 上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    请问我在上一次答复中提到的其他电源信号是甚么?

    我需要在一个示波器捕获中看到多个信号、才能正确调试此问题。 在我的终端使用我们的 EVM 为 TPS65216供电没有任何问题、但我不知道在没有清晰的示波器捕获的情况下我们尝试复制什么问题。

    您有多少块电路板? 它们是否都出现了与 PMIC 相同的问题?

    如果您的电路板可正常工作、是否可以执行 A-B-A 交换来查看 PMIC 是否出现问题?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    1) 1)下面是 PMIC 引脚连接的波形  

    • CH1 = LDO1_OUT
    • Ch2=AC_DET
    • CH3 =按钮(PB)
    • Ch4 = WAKEUP_N

    在 Ch3 (PB)处观察到信号削波。

    我们为 IN_BIAS、IN_DCDC1-4、PWR_EN 和 IN_LS 引脚提供外部5V 电源

    2) 2)也进行了 A-B-A 交换、但 PMIC 未开启。
    3)我们填充了4个板,只有1个工作板其余的板面临类似的问题。

    在测试 PMIC 时观察到的一个问题是、一旦我们向 DCDC1-4、LDO1、IN_BIAS、PWR_EN 和 IN_LS 的所有输入引脚提供5V 电源、施加 Pb 和 AC_DET 条件、就获得了 DCDC3和 DCDC4引脚上的变化电压(即一些以 mV 为单位的变化值)。 通过 I2C 将 PMIC 连接到 IPG-UI 时、我们在 LOOP 的状态寄存器中获得(Active-Transitional-Active)状态。 启用使能寄存器中的 DC1-4后、PMIC 会响应、PMIC 会消耗电流(观察到测试台电源上 的电流消耗)、并保持有效状态几毫秒(仅当我们点击使能寄存器中的 DC1-4使能时、它才保持有效状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我们可以看看我们的一个 EVM、并获取加电序列的一些示波器捕获作为比较。

    首先、我们可以尝试使用此处描述的5V 来模拟加电条件。

    无论使用何种 PMIC、工作板是否都能继续工作? 同一个电路板是始终工作还是依赖于 PMIC?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!
    我已经捕获了使用 TPS65218EVM (与 TPS65216芯片相同)的无负载启动条件。  

    您能否看看 AC_DET 和 PB 连接为何看起来不稳定和有噪声?
    AC_DET 应连接至电源、并且应与您的 PWR_EN 信号类似。

    CH1 = LDO1输出
    CH2 = AC_DET  
    CH3 = Pb
    CH4 = nWAKEUP

    PB 拉至低电平、启动:

    已供电、 PB 最初处于高电平、然后被拉至低电平。 CH1开始输出。  

    供电、PB 为 高... 无 CH1输出

     

    此致、  
    Sarah