请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650231 主题中讨论的其他器件: TPS65023
工具与软件:
嗨、团队:
客户收到有关 PMIC 建议的问询、他们的电源轨要求如下所示。
他们发现 TPS650231可以支持4电源轨、最后一个则无法支持。
因此他们要检查我们是否有任何可以支持所有5个电源轨的 PMIC 解决方案。
最后一个请求0.8~1.0V 可调、1.2A 输出最大电流。
您可以帮助检查吗?

谢谢、此致、
会的