This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650231:器件建议

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650231, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415613/tps650231-part-recommendation

器件型号:TPS650231
主题中讨论的其他器件: TPS65023

工具与软件:

嗨、团队:

客户收到有关 PMIC 建议的问询、他们的电源轨要求如下所示。

他们发现 TPS650231可以支持4电源轨、最后一个则无法支持。

因此他们要检查我们是否有任何可以支持所有5个电源轨的 PMIC 解决方案。

最后一个请求0.8~1.0V 可调、1.2A 输出最大电流。  

您可以帮助检查吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我可以建议使用 TPS65023 B  相反、由于它们非常相似、
    而是 LDO 输出值  -B 版本 与这些电源要求更加兼容、
    因此、它们可以将5个输出中的每一个用于5个电源轨。  

    客户可以使用1、1配置来设置 VLDO1 = 1.8V 和 VLDO2 = 3.3V、以满足低电流轨要求。

    我建议使用

    • LDO2 = 3.3V、10 mA
    • LDO1 = 1.8V、100 mA
    • DCDC3 = 1.2V、1A
    • DCDC2 = 0.8V、1.2A
    • DCDC1 = 0.8 - 1V、1.2A

    直流/直流降压稳压器的电流限制符合客户要求、
    DCDCx 输出可通过位于 DEFDCDCx 的电阻分压器进行调节。 因此、可以通过这种方式调节直流/直流1。

    让我知道他们的想法,如果他们有任何进一步的担忧!

    此致、  
    Sarah