主题中讨论的其他器件: Tina-TI、 UCC28700、 TLV431、TL431
工具与软件:
您好!
我们需要对 UCC28750进行一些设计说明、如下所示、
1) 1)反馈选项:-反馈的参考设计包含来自次级输出的基于光耦合器的反馈。 是否有可能提供不基于光耦合器的辅助绕组反馈? 如有可能、请分享任何参考设计文档。
2)变压器设计:-计算器 xls 和参考设计考虑了1个次级绕组和1个辅助绕组。 我们的要求是
3个隔离式次级绕组和1个辅助绕组。 次级侧上的总功率为15W。 根据此变压器要求、还需要考虑哪些其他设计更改? 初级绕组和电感是否保持不变? 我们如何为初级绕组和次级绕组选择线规、您是否有任何有关变压器定制设计的文档?
3) 3)是否有 TINA-TI 或 Spice 模型可用于 IC 仿真?
此致、
PUITH