This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:设计说明

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28750, TINA-TI, UCC28700, UCC28750EVM-071, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407575/ucc28750-design-clarifications

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件: Tina-TIUCC28700TLV431、TL431

工具与软件:

您好!

我们需要对 UCC28750进行一些设计说明、如下所示、

1) 1)反馈选项:-反馈的参考设计包含来自次级输出的基于光耦合器的反馈。 是否有可能提供不基于光耦合器的辅助绕组反馈? 如有可能、请分享任何参考设计文档。

2)变压器设计:-计算器 xls 和参考设计考虑了1个次级绕组和1个辅助绕组。 我们的要求是
3个隔离式次级绕组和1个辅助绕组。 次级侧上的总功率为15W。 根据此变压器要求、还需要考虑哪些其他设计更改? 初级绕组和电感是否保持不变? 我们如何为初级绕组和次级绕组选择线规、您是否有任何有关变压器定制设计的文档?

3) 3)是否有 TINA-TI 或 Spice 模型可用于 IC 仿真?

此致、

PUITH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munith:

    感谢您联系我们。

    对于 UCC28750、我们只有 SIMPLIS 模型。 没有可用的锡/ SPICE 模型。

    此 IC 需要一个光耦合器来提供反馈。 它不支持通过辅助绕组进行反馈。 我们还有其他支持辅助绕组反馈的控制器、如 UCC28700/10/30等。

    对于变压器设计、Excel 工具只能估算所需的电感和匝数比。 如果使用多个绕组、建议在计算时考虑总系统功耗。 (即全部三个绕组的影响)来获得以一个绕组为基准的等效电流。 这样、就可以估算变压器设计所需的 Ipeak 值。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。  我们将研究您的输入并恢复。

    同时、我们收到了如下所示的另一个问题、

     UCC28750如何 补偿光耦合器电流传输比的巨大变化?

    谢谢!

    PUITH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munith:

    感谢您发送编修。 理想情况下、在设计光耦合器时考虑了最小值、则应确保稳定性。 以下应用手册应该是如何做到这一点的。

    https://www.we-online.com/components/media/o760916v410%20ANP113a%20EN.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa66/sluaa66.pdf?ts = 1725382391851&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    理想情况下、环路需要针对 CTR 的变化保持稳定。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。

    我们还进一步评估了  UCC28750、并尝试通过评估板 UCC28750EVM-071来了解此 IC 的工作原理

     

    根据我们的理解,光耦合器的反馈是通过在光耦合器的阴极(引脚2)和阳极(引脚1)的次级输出上生成基准电压来实现的。 光耦合器 LED 上的下降将会发生变化,这将调节光耦合器上的强度/电流。 控制反馈引脚上的电流消耗和电压。
    当我们获取光耦合器的硬件波形时、我们观察到以下情况。
    1) 1) TLV431的 Vref 引脚= 2.48V
    2)光耦合器阳极(引脚1)= 13.2V
    3)光耦合器阴极(PIN2)= 12.9V (参考电压)

    根据 TLV431数据表、我们预期基准电压约为24V、但观察值为13.2V

    您能告诉我们更多有关该观察结果的信息吗?

    这就是另一个观察结果、如下所示、

    在25W 负载下、在光耦合器输入和输出端获取波形时、我们看到了两个频率、一个是37KHz、这是该负载处的开关频率。 还存在第二个上升和下降的250Hz 频率。


    我们无法关联250Hz 信号源。 您能否告诉我们、是否观察到类似的输出及其背后的原因?

    谢谢、此致、

    PUITH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munith:

    1. TL431阴极的电压应为 Vout - ILED x Rled - Vf (OPTO)。 请参阅 TL431补偿、其中提供了有关这一点的一些见解。

    http://powersimtof.com/Downloads/PPTs/Chris%20Basso%20APEC%20seminar%202011.pdf

    250Hz 可能是由于环路补偿问题所致-可能是由于选择了 Rled 电阻器相对于 Rpull 的补偿网络以及在 TL431附近的补偿网络。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。

    我们还有如下疑问、

    UCC28750的设计计算器仅给出了变压器设计下的初级电感和匝数比。 我们需要根据当前的应用要求选择磁芯尺寸、形状、材料和线轴尺寸。 是否有设计计算器或文档可用于为此 IC 选择变压器磁芯? 如果可用、请分享所需的文件。

    此致、

    PUITH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munith:

    遗憾的是、我们没有变压器设计文件。 我认为在线提供了大量变压器设计资源。

    此致、

    Harish