请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1211-Q1 工具与软件:
您好!
我目前在带有 TPS12110AQDGXRQ1可订购器件的器件上观察到一些异常行为。 它与 INP 输入 引脚3有关。 在我们的电流用例中、我们需要使用上拉电阻器永久启用此输入至3V3。
我从数据表看到有一个内部下拉电阻器。 该下拉电阻的值是多少?
我提出问题的原因是、我目前已将100欧姆上拉电阻连接到3V3、并且此输入上的测量值仅为0.75V。 我已经确认、我们的评估板上没有其他东西将其拉低。
此输入是否需要 在 VS 稳定后的一段时间内从0V 驱动至3V3、还是将其直接上拉至3V3的有效用例?
请在方便的时候尽快给我回复。
此致、
詹姆斯·毕晓普