This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:TPS1211-Q1上的 INP 上拉/下拉

Guru**** 2554610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414744/tps1211-q1-inp-pullup-pulldown-on-tps1211-q1

器件型号:TPS1211-Q1

工具与软件:

您好!

我目前在带有 TPS12110AQDGXRQ1可订购器件的器件上观察到一些异常行为。 它与 INP 输入 引脚3有关。 在我们的电流用例中、我们需要使用上拉电阻器永久启用此输入至3V3。  

我从数据表看到有一个内部下拉电阻器。 该下拉电阻的值是多少?

我提出问题的原因是、我目前已将100欧姆上拉电阻连接到3V3、并且此输入上的测量值仅为0.75V。 我已经确认、我们的评估板上没有其他东西将其拉低。

此输入是否需要   在 VS 稳定后的一段时间内从0V 驱动至3V3、还是将其直接上拉至3V3的有效用例?

请在方便的时候尽快给我回复。

此致、

詹姆斯·毕晓普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    将其 直接上拉至3.3V 应该是一个有效的用例。 我现在正在与我们的设计团队核实内部下拉电阻的确切值。  

    我应该在接下来的几天里有一个回复。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    设计确认该值预计为50nA。 这是具有高输出阻抗的电流源、因此它不应随电压而变化。  

    谢谢!

    Sarah