This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415319/lmg1210-lmg1210

器件型号:LMG1210

工具与软件:

您好!

我要在我的其中一个应用中使用 LMG1210作为半桥驱动器、我希望开关频率在1 -1.5MHz 之间。 为了节省成本、我使用 AOD2544 MOSFET 而不是 GaN FET。 在  LMG1210EVM-012电路板提供的半桥配置中、MOSFET 开关损耗非常高。 对于约1.5A 的平均负载电流和100V 的 VCC、根据 Spice 仿真以及现实生活中的情况、每个 MOSFET 都会消耗约5W 的功率。 为了最大限度地降低 米勒平坦区效应、我建议在高侧和低侧 MOSFET 之间添加10+10欧姆的功率电阻器。 现在、在相同负载下、MOSFET 的功率损耗降至约400mW。 忽略功率电阻器的功率损耗、因为功率电阻器是我的负载电路中必需的一部分。  
我的问题是、我可以设计这样的电路吗? (请参阅分享的原理图)。 电路工作正常。 但是、由于5W 电阻器的发热越来越多、我将它们替换为10R 50W 铝制外壳电阻器(仅用于测试)。 不需要考虑功率损耗、而是发热。 电阻器的体积非常大、因此我将它们与板一起放在了10厘米的导线块的帮助下。 这样、我的 LMG1210 IC 被放大。 我重新检查了所有内容(使用板载5W 电阻器)、再次将5W 电阻器替换为50W 大电阻器、然后 LMG1210 IC 再次放大。 是否有具体原因? 使用该功率电阻器、我甚至没有使用100V 的容量。 I 将电压提高到20-30V。 但 IC 停止提供适当的输出。 两次、低侧开关正常工作、只有高侧驱动部分损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

     

    感谢您发送编修!

    使用10cm 的导线将导致不必要的电感、从而导致瞬态尖峰对驱动器造成损害。 布局对于此 GaN 驱动器来说极其重要、而此导线不会对这些因素造成影响。 此外、如果您参考 AOD2544数据表中的图3、则会看到在5V    下运行足以导通 FET、但会导致比在12V 下运行更大的 Rdson。   

     

    在自举充电电路中放置电阻器会减慢路径、自举电容器不会充满电。  请参阅 有关自举电路的该应用手册。

     

    您能否提供以下各项的示波器捕获? (放大后可查看一个周期)

    1. HO
    2. HS
    3. OUT_L
    4. HB 至 HS

     

    谢谢!

    格兰特·威尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant 

    感谢您澄清可能的问题。此应用手册页面不可用。 请再次与我们分享。 此外、如果您有用于半桥高频开关的 MOSFET 选择指南、也请分享该指南。 我还想深入研究 MOSFET 输入、输出、反向传输电容和栅极电荷等的影响 对于下一个版本的 PCB、我正在考虑从 H 桥上移除功率电阻器并选择 EPC2207 MOSFET。 另请注意、我这次是否选择了正确的 MOSFET。 我的应用需要高达130V 的 VDS、具有大约1.3MHz 半桥开关频率。 另外、请告诉我是否需要用于 MOSFET 的缓冲电路?

    查看示波器捕获以进行分析。

    谢谢

    1. HO-GND

    HO-GND

    2. HS-GND

    HS-GND

    3. OUT_L-GND

    OL_L-GND

    4. HB-HS

    HB-HS

    5.

    Ho-HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    很抱歉 ! 您可以在此处找到提及的应用手册: ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf?ts = 1726860790244

    我们没有 MOSFET 选择指南、但在一般情况下、栅极电荷较低意味着 FET 开关速度越快。 我们提供了本应用手册、您可以研究其中讨论了许多基本原理: MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理(取代 SLUP169)(修订版 A)(TI.com)

    切换到 EPC2207等 GanFET 可能会改善这个设计。 到目前为止、我们认为功率电阻器可能是您问题的根源。 可以添加缓冲电路来查看这是否会降低噪声。

    您是否会提供组合示波器捕获并将这些波形全部显示在一个图上? 这将帮助我们了解一切如何排列、并有望帮助我们诊断问题。

    此致!

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Grant、这解决了我的问题。 我没有隔离式示波器探头来测量相对于 GND 的电压、同时测量相对于 HS 的电压。