This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930Q1EVM:Altium 设计文件

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1, LM74930Q1EVM, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414191/lm74930q1evm-altium-design-files

器件型号:LM74930Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: LM74700-Q1、LM74930-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队  

1.我需要 LM74930Q1EVM 的 Altium 设计文件来加快设计速度。  

2.让我知道以下配置是正确的?  

我想为两个不同的12V 电源设计二极管 ORing 控制器。  一个 12V 直流电源来自汽车电池、另一个12V 电源来自 SMPS。 电池电源输出需要所有保护、但 SMPS 的12V 输出 仅需要反极性保护。 那么、我是否可以  根据以下配置、将 LM74930-Q1用于电池输出、将 LM74700-Q1用于 SMPS 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    1.您是否与 TI 签订了 NDA?

    2.可以、您可以使用此配置。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 请分享您的电子邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    请接受我朋友的请求。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven :

    我接受了您的请求。

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好、我可以获取  LM74930Q1EVM 的 Altium 文件的副本吗?
    此致、

    Zoran