请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930Q1EVM Thread 中讨论的其他器件: LM74700-Q1、LM74930-Q1
工具与软件:
您好、TI 团队
1.我需要 LM74930Q1EVM 的 Altium 设计文件来加快设计速度。
2.让我知道以下配置是正确的?
我想为两个不同的12V 电源设计二极管 ORing 控制器。 一个 12V 直流电源来自汽车电池、另一个12V 电源来自 SMPS。 电池电源输出需要所有保护、但 SMPS 的12V 输出 仅需要反极性保护。 那么、我是否可以 根据以下配置、将 LM74930-Q1用于电池输出、将 LM74700-Q1用于 SMPS 输出。