工具与软件:
ARC-Tronics PO # 239915 TI 订单号 T04026493
ARC # 140-0056761
TI 编号 TPS3803-01DCKR
我们订购了9000pcs 器件、您于4/22/23将其发货给我们
我们曾尝试在线下载 C of C、以便让您知道批次#、但当我们点击链接时、显示错误。
我们的电路板上有故障部件、它们的性能不符合规范。
下面是有关该故障的一些详细信息
我们已从板上取下器件、我们要将它们发送给您以进行故障分析。 之后我们可以确定后续步骤。
谢谢你
|
客户投诉 |
TI 组件缺陷的症状 |
|
调查、故障分析、返工和重新测试。 |
打开2-5 |
|
调查、故障分析、返工和重新测试。 |
打开2-5 |
|
无法使用 SERDES 工具与 UI 板通信 |
156 Ω 2-5 |
|
故障分析、维修和重新测试。 |
847 Ω 2-5 |
|
24V 电压监测器出现持续问题。 |
1.71K Ω 2-5 |
|
24V 电压监测器出现持续问题。 |
211 kΩ 2-5 尽管输入阻抗正常、但它不会正常工作。 更具体地说、它将引脚5的输入电压从1.34V 下拉至0.86V。 因此、引脚3的输出信号保持低电平。 |