This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:需要拾取和放置指导

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625, LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413360/tpsm41625-need-pick-and-place-guidance

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件: LMZM23600

工具与软件:

客户希望在 TPSM41625中进行设计、但其工厂自动化团队有一些问题/疑问。

您能否向客户推荐此设备的最佳拾取/放置重心:


由于该元件上的拾取区域较小、这将面临 BBO 与我们的设备一起放置的几个挑战。
 我们之前必须对组件进行偏移拾取、但是、由于该距离偏移和组件的尺寸、我担心拾取/放置时的下拉页面/移位。 我们的放置喷嘴将会因可用的拾取区域而受到限制、这可能会导致在放置时出现真空和对齐问题。
机械定心将不适用于组件、并且摄像头对齐需要微调才能补偿偏移。 规格中的测量似乎未提供执行此操作所需的所有信息、因此我们需要使用实际组件、或从制造商处获取有关顶部堆叠组件尺寸/距离的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    救世主将在下周回到你身边

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我没记错、您在寻找3D 模型、客户可以在 TI.com 的产品页面上找到

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这与电路板组装期间的拾放操作有关。  他们需要知道器件上的最佳位置、以便可靠地放置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony Vaughan。

    客户已收到此器件的样片、正在尝试确定如何使用其贴装设备进行制造。   

    他们询问是否有某种保护套可供使用、以使此操作更容易。

    及时的回应将是最有帮助的。

    谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我正在与产品工程和封装团队核实是否可以获得更好的解决方案

    我发现 e2e 帖子可能会有所帮助、  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991937/lmzm23600-pick-and-place-manufacturing

    例如、我们可以使用电感器表面来拾取和放置元件、

    但需要几天时间才能从其他团队那里获得建议

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我假设电感器是最重和最高的器件、通过电感器表面拾取模块是有道理的。

    该器件的数据表未显示 LMZM23600线程所示的拾取区域-这就是所需的区域。

    谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    电感器是拾取和放置模块的最佳位置。

    此模块中使用的电感器是 XEL6030-281ME、您可以检查制造商尺寸@μ m  

    https://www.coilcraft.com/getmedia/ed8d0314-5cbb-4be3-85da-32235c3701c8/xel6030.pdf

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的工厂自动化团队已收到此反馈、具体请参阅有关电感器上所贴标签的反馈。  请告诉我您知道哪些其他提示技巧和/或从使用此部件的其他客户处收到了哪些反馈:


    对于大多数元件而言、所需的偏移量比首选的更大、但借助工作说明中的一些注释和微调、我们应该能够放置该元件。 该部件与我们的设备错位和滴落的风险增加;配备较新设备的设施可能有较少的问题。

    我们需要使用稍微偏离中心的 QFN 进行拾取/放置、以避免电感器顶部的贴纸导致真空泄漏。 如果获得批准、我仍需要对该器件进行微调、如果没有电路板、我不能肯定地说它会完美放置。 我不推荐这个组件、但如果它是我们的唯一选择、我们将尽最大努力。 …μ A 如果该元件确实需要维修、则组件堆叠可能需要特殊程序/模板。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    救世主今天就好了,下周将作出回应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    我正在与 PE 团队核实、并将在星期三之前回复您

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    我们可以使用电感器或 IC 进行拾取和放置、因为这2个电感器具有最大的表面积、并且更多位于模块的中心

    建议使用 IC、因为它靠近模块中心、他们需要选择正确的喷嘴尺寸、机器视觉系统应能够在放置时补偿偏移。 如果电感器上的贴纸导致某些泄漏 问题、它们可能需要选择更大的喷嘴。

    谢谢你

    救世主