This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户希望在 TPSM41625中进行设计、但其工厂自动化团队有一些问题/疑问。
您能否向客户推荐此设备的最佳拾取/放置重心:
您好!
如果我没记错、您在寻找3D 模型、客户可以在 TI.com 的产品页面上找到
谢谢你
救世主
Steve、您好!
我正在与产品工程和封装团队核实是否可以获得更好的解决方案
我发现 e2e 帖子可能会有所帮助、
例如、我们可以使用电感器表面来拾取和放置元件、
但需要几天时间才能从其他团队那里获得建议
谢谢你
救世主
是的、我假设电感器是最重和最高的器件、通过电感器表面拾取模块是有道理的。
该器件的数据表未显示 LMZM23600线程所示的拾取区域-这就是所需的区域。
谢谢!
-Steve
Steve、
电感器是拾取和放置模块的最佳位置。
此模块中使用的电感器是 XEL6030-281ME、您可以检查制造商尺寸@μ m
https://www.coilcraft.com/getmedia/ed8d0314-5cbb-4be3-85da-32235c3701c8/xel6030.pdf
谢谢你
救世主
客户的工厂自动化团队已收到此反馈、具体请参阅有关电感器上所贴标签的反馈。 请告诉我您知道哪些其他提示技巧和/或从使用此部件的其他客户处收到了哪些反馈:
对于大多数元件而言、所需的偏移量比首选的更大、但借助工作说明中的一些注释和微调、我们应该能够放置该元件。 该部件与我们的设备错位和滴落的风险增加;配备较新设备的设施可能有较少的问题。
我们需要使用稍微偏离中心的 QFN 进行拾取/放置、以避免电感器顶部的贴纸导致真空泄漏。 如果获得批准、我仍需要对该器件进行微调、如果没有电路板、我不能肯定地说它会完美放置。 我不推荐这个组件、但如果它是我们的唯一选择、我们将尽最大努力。 …μ A 如果该元件确实需要维修、则组件堆叠可能需要特殊程序/模板。
您好、Steve
我们可以使用电感器或 IC 进行拾取和放置、因为这2个电感器具有最大的表面积、并且更多位于模块的中心
建议使用 IC、因为它靠近模块中心、他们需要选择正确的喷嘴尺寸、机器视觉系统应能够在放置时补偿偏移。 如果电感器上的贴纸导致某些泄漏 问题、它们可能需要选择更大的喷嘴。
谢谢你
救世主