This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:用于支持 DFP 但也不通过 USB 供电的 USB 外设的产品

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417149/tps25810-use-for-product-which-supports-dfp-but-also-as-usb-peripheral-without-being-supplied-via-usb

器件型号:TPS25810

工具与软件:

我们设计了一款使用 TPS25810来提供 USB-C DFP 的产品。

产品由市电供电。

USB 外设(例如 thumbdrive 或 USB-Ethernet dongle)将通过 USB-C 连接和提供

但是、同一产品也允许作为 USB 设备连接到 PC。

我们认为 TPS25810是合适的选择、因为它可以检测到连接的 DFP 并禁用 VBUS。

请注意、我们的产品不必用作 UFP、因为它不会从所连接的 DFP 消耗任何功率。 因此、连接到 DFP 时、无需进行 CC 引脚处理。

如果您发现使用 USB-C 连接到我们产品的 PC /笔记本电脑或其他产品存在任何兼容性问题、请告知我们

非常感谢、此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明一下您需要的 Type-C 端口的电源角色和数据角色吗?

    电源角色是纯灌电流、纯拉电流还是双角色电源端口? 电源要求是什么?

    就数据角色而言、这是仅下行端口、仅上行端口还是双角色数据端口?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就电源角色而言、这只是供电方。 电源要求符合 TPS25810规范(1.7A 电流限制)。  

    就数据角色而言、它不过是双角色数据端口。

    连接 PC、笔记本电脑或类似设备时的详细信息:

    我们产品上的 TPS25810将不会检测 UFP、因此不会启用电源。

    如果另一侧(笔记本电脑、PC 或类似设备)有 USB-C 控制器、则也不会检测到连接的 UFP、也不会启用电源。 没问题、我们的产品不需要通过 USB-C 供电

    如果另一侧具有 USB-A 转 C 型电缆或适配器的传统 USB 主机、则它会使 VBUS 保持工作状态。 此外、由于我们产品中的 TPS25810保持 VBUS 禁用、因此没有电流、因此也不会出现任何问题。

    我可以想象的唯一有问题的情况是 PC 或笔记本电脑在没有检测到 UFP 连接时拒绝接受 USB 枚举。 我希望这一点不存在。

    另一端的双角色 USB-C 端口可能会出现问题?

    欢迎您的任何经验或考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Type-C 世界中、UFP 和 DFP 数据角色由在初始连接时 CC 引脚上的 Rp/Rd 代表来决定。 TPS25810将在 CC 线上提供 Rp、并作为源和 DFP 启动。 只要远端出现 Rp、就会建立连接、VBUS 将启用。

    此外、使用 TPS28510的 Type-C 端口将始终是连接中的 VBUS 源

    我们产品上的 TPS25810将无法检测到 UFP、因此无法启用电源。

    您在这里要说的是、如果连接了 USB 驱动器、您不希望 TPS25810提供 VBUS、枚举将失败、因为 USB 驱动器通常需要由 VBUS 供电来为内部组件供电。

    [报价 userid="11001" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417149/tps25810-use-for-product-which-supports-dfp-but-also-as-usb-peripheral-without-being-supplied-via-usb/5431256 #5431256"]如果另一侧有 USB-C 控制器(笔记本电脑、PC 或类似设备)、它也无法检测到已连接 UFP、并且无法启用电源。 没问题、我们的产品不需要通过 USB-C 供电。

    这取决于远端的电源是否在 CC 上进行 DRP 切换。 如果远端为 Rd 并形成连接、TPS28510将为 VBUS 供电。

    此致