工具与软件:
我们设计了一款使用 TPS25810来提供 USB-C DFP 的产品。
产品由市电供电。
USB 外设(例如 thumbdrive 或 USB-Ethernet dongle)将通过 USB-C 连接和提供
但是、同一产品也允许作为 USB 设备连接到 PC。
我们认为 TPS25810是合适的选择、因为它可以检测到连接的 DFP 并禁用 VBUS。
请注意、我们的产品不必用作 UFP、因为它不会从所连接的 DFP 消耗任何功率。 因此、连接到 DFP 时、无需进行 CC 引脚处理。
如果您发现使用 USB-C 连接到我们产品的 PC /笔记本电脑或其他产品存在任何兼容性问题、请告知我们
非常感谢、此致、
Christoph